7RU02-0423-03

Подтверждение запрета (Признать ингибирование)

Вы можете сконфигурировать вход запрета инжекции тока для включения реле пробоя изоляции при отключении инжекции. В средах UL-FS критически важно получать обратную связь (подтверждение) о статусе инжекции.

Допустимыми значениями для данного параметра являются ВКЛ и ВЫКЛ. Значение по умолчанию – ВЫКЛ.

Для включения подтверждения сигнала о запрете инжекции выберите Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Признать ингибирование > ВКЛ.

Для выключения подтверждения сигнала о запрете инжекции выберите Меню > Параметры > Конфиг. В-В > Признать ингибирование > ВЫКЛ.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.