7RU02-0423-03

Инжекция отключена (Disconnect. Inj.)

Вы можете обнаруживать высокое сопротивление изоляции в системе и отключения.

Устройство может обнаруживать высокое сопротивление изоляции в системе и следующие отключения:

  • Проводник инжекции тока

  • Проводник заземления

  • Между устройством и адаптером напряжения IM400-1700

  • Между устройством и адаптером напряжения PHT1000

Допустимыми значениями для данного параметра являются ВЫКЛ и ВКЛ. Значение по умолчанию – ВЫКЛ.

Примечание:

В маленьких сетях без нагрузки и трансформатора рекомендуется устанавливать этот параметр на значение ВЫКЛ при высоком уровне сопротивления изоляции или во время ввода в эксплуатацию без нагрузки и трансформатора.

Обнаружение отключения между устройством и адаптерами напряжения IM400-1700 или PHT1000 всегда активно и не зависит от значения этого параметра.

При отключении инжекции тока устройство отображает сообщение ОБНАРУЖЕНИЕ ОТСОЕДИНЕННОЙ ИНЖЕКЦИИ ТОКА, при этом загорается светодиод состояния прибора. Описание дисплея устройства см. в Специальные экраны состояния.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.