7RU02-0423-03

Сигнал устраненного пробоя изоляции (Corr. Flt. Signal)

Вы можете настроить реле сигнала устраненного пробоя изоляции в зависимости от подключенной к реле нагрузки.

Для содействия устранению пробоя изоляции сигнальное реле пробоя изоляции может быть повторно активировано на 3 секунды, если сопротивление изоляции превышает установленное пороговое значение. Это облегчает локализацию пробоя изоляции при использовании способа с выключением каждого автоматического выключателя по очереди. Автоматические выключатели могут быть расположены на некотором удалении от устройства, внешний сигнал позволит выявить и локализовать пробой при дистанционной работе.

Допустимыми значениями для данного параметра являются ВКЛ и ВЫКЛ. Значение по умолчанию – ВЫКЛ.

Примечание: Данный параметр применим, только если параметр Определение реле сигнала (реле подтверждения сигнала о пробое изоляции) имеет значение ВКЛ.

В конфигурациях системы, когда реле пробоя изоляции подключено к внешнему сигнальному устройству (например, звуковому извещателю или световой сигнализации), реле всегда возвращаются в нормальное состояние (в зависимости от их настройки) после подтверждения сигнала о пробое изоляции.

Сигнал устраненного пробоя изоляции ВКЛ.

0 В электрической системе обнаружено уменьшение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции становится ниже порогового значения предварительного сигнала о пробое изоляции. Включается реле предварительного сигнала о пробое изоляции.
1 В электрической системе обнаружен пробой изоляции.
2 По истечении Т (задержки сигнала о пробое изоляции) устройство перейдет в состояние пробоя изоляции. Включается реле сигнала о пробое изоляции.
3 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о пробое изоляции. Сигнальное реле пробоя изоляции и реле предварительного сигнала о пробое изоляции вернутся в исходное состояние.
4 Пробой изоляции устранен. Реле сигнала о пробое изоляции переключается в течение 3 с. Устройство возвращается в нормальное состояние.

Сигнал устраненного пробоя изоляции устанавливается на значение ВЫКЛ.

0 В электрической системе обнаружено уменьшение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции становится ниже порогового значения предварительного сигнала о пробое изоляции. Включается реле предварительного сигнала о пробое изоляции.
1 В электрической системе обнаружен пробой изоляции.
2 По истечении Т (задержки сигнала о пробое изоляции) устройство перейдет в состояние пробоя изоляции. Включается реле сигнала о пробое изоляции.
3 Нажмите кнопку , чтобы подтвердить получение сигнала о пробое изоляции. Сигнальное реле пробоя изоляции и реле предварительного сигнала о пробое изоляции вернутся в исходное состояние.
4 Пробой изоляции устранен. Реле сигнала о пробое изоляции не переключается в течение 3 с. Устройство возвращается в нормальное состояние.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.