7RU02-0423-03

Инжекция

Применимо к IM400THRN.

Вы можете установить уровень измерительного напряжения и измерительного тока, инжекция которых осуществляется между контролируемой электрической сетью и землей.

Для данного параметра доступны четыре значения:

Значение Величина измерительного тока
20 В (по умолчанию) < 0,469 мA пост. тока
40 В < 0,94 мA пост. тока
60 В < 1,56 мA пост. тока
80 В < 2,48 мA пост. тока

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.