7RU02-0423-03

Поиск пробоя изоляции вручную

Мобильные приборы поиска пробоя изоляции можно использовать в следующих случаях:

  • Для поиска пробоя изоляции на проводнике, не оснащенном автоматическим устройством для поиска пробоя изоляции;

  • Для облегчения поиска пробоя изоляции на проводнике.

Инжектируемый устройством сигнал совместим с устройствами XPxx и XRM.

Термин “XPxx” относится к “XP15, XP50 и XP100”.

Необходимые условия:

Выполните следующие сетевые настройки на устройстве:

  1. Выберите Меню > Параметры > Сеть.

  2. Установите значение параметра Обнаружение на Сигнал или Предупр. сигнал.

Шаги:

  1. При пробое изоляции подсоедините XPxx к XRM.
  2. Подсоедините XPxx и XRM к проводнику инжекции тока около устройства.
  3. На XRM нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ, настройте регулятор чувствительности и откалибруйте до референсного значения 18.

    См. пример ниже:

  4. Подсоедините XPxx и XRM ко всем каналам и запишите значения XRM на каждом канале.

    См. пример ниже:

    Если зарегистрированное значение канала ближе всего к калибровочному значению, это указывает на пробой изоляции в соответствующем или нижестоящем (если есть) канале.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.