7RU02-0423-03

Назначение реле

Устройство позволяет назначать различные состояния каждому из реле (реле предварительного сигнала о пробое изоляции (PREV. AL. REL) и сигнального реле пробоя изоляции (INS. AL. RELAY)). Назначения могут быть сделаны только посредством протокола связи Modbus. Назначенные состояния можно просматривать на экране Мониторинг человеко-машинного интерфейса. См. Vigilohm IM400N меню и Vigilohm IM400THRN меню.

Возможно назначение следующих состояний:

  • Предварительный сигнал о пробое изоляции (Pre.Alarm)

  • Сигнал о пробое изоляции (Alarm)

  • Запрет инжекции тока (Inj. Inhibition)

  • Ошибка системы (System Error)

    Примечание:

    Следующие состояния определяются как ошибка системы:

    • Инжекция откл.

    • Перенапряжение

    • Превышение емкости

  • Ошибка устройства (Product Error)

    Примечание: Состояние ошибки автотестирования определяется как ошибка устройства.

Для этого назначения определяются два регистра. Подробные сведения о регистрах см. в Таблица регистров Modbus.

  • Схема битов реле пробоя изоляции (адрес регистра: 3044)

  • Схема битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции (адрес регистра: 3046)

Для назначения состояний каждому из реле используйте следующую конфигурацию битов регистров:

Бит Назначение
0 Предварительный сигнал о пробое изоляции
Примечание: Бит только для чтения, предназначен для регистра схемы битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции (3046).
1 Зарезервировано
2 Зарезервировано
3 Зарезервировано
4 Сигнал о пробое изоляции
Примечание: Бит только для чтения, предназначен для регистра схемы битов реле сигнала о пробое изоляции (3044).
5 Зарезервировано
6 Зарезервировано
7 Зарезервировано
8 Запрет инжекции тока
9 Зарезервировано
10 Зарезервировано
11 Зарезервировано
12 Зарезервировано
13 Зарезервировано
14 Зарезервировано
15 Зарезервировано
16 Ошибка системы
17 Зарезервировано
18 Зарезервировано
19 Зарезервировано
20 Зарезервировано
21 Зарезервировано
22 Зарезервировано
23 Зарезервировано
24 Ошибка устройства
25 Зарезервировано
26 Зарезервировано
27 Зарезервировано
28 Зарезервировано
29 Зарезервировано
30 Зарезервировано
31 Зарезервировано

Примечание:
  • После сброса на заводские настройки

    • схема битов реле сигнала о пробое изоляции имеет назначения битов сигнала о пробое изоляции, ошибки устройства и ошибки системы.

    • схема битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции имеет назначения бита сигнала о пробое изоляции, поскольку параметр Предв. сигн. имеет значение ВЫКЛ.

    Дополнительные сведения о сбросе на заводские настройки см. в Сброс.

  • Если параметр Предв. сигн. имеет любое значение, отличное от ВЫКЛ, то в схеме битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции назначается бит реле предварительного сигнала о пробое изоляции. Можно также назначить бит реле предварительного сигнала о пробое изоляции в схеме битов реле пробоя изоляции.

    Дополнительные сведения о параметре Предв. сигн. см. в Гистерезис порога срабатывания предварительного сигнала о пробое изоляции и сигнала о пробое изоляции.

  • Если параметр Реле предв. сигнала имеет значение Зеркало, то схема битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции удаляется для зеркалирования работы сигнала о пробое изоляции, и вы не сможете делать назначение битов в схеме битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции. Вы можете назначать биты, если параметр Реле предв. сигнала имеет значение Стандарт или Отказоустойчивость.

    Дополнительные сведения о параметре Реле предв. сигнала см. в Реле предварительного сигнала о пробое изоляции (Prev. Al. Rel).

  • Если параметр Признать ингибирование имеет значение ВЫКЛ, то бит запрета инжекции тока в схемах битов реле пробоя изоляции и реле предварительного сигнала о пробое изоляции сбрасывается, и вы не можете делать назначения битов в обоих схемах битов. Если параметр Признать ингибирование имеет значение ВКЛ, то бит запрета инжекции тока назначается в схеме битов реле пробоя изоляции. Для назначения бита запрета инжекции тока только в схеме битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции нужно назначить бит в схеме битов реле предварительного сигнала о пробое изоляции и сбросить бит в схеме битов реле сигнала о пробое изоляции.

    Дополнительные сведения о параметре Признать ингибирование см. в Подтверждение запрета (Признать ингибирование).

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.