7RU02-0423-03

Принципиальная электрическая схема

Все клеммы устройства имеют одинаковые возможности подключения. Ниже приведен перечень технических характеристик кабелей, которые могут использоваться для подключения к клеммам:

  • Длина зачистки: 7 мм

  • Площадь поперечного сечения: от 0,2 до 2,5 мм2 (от 24 до 14 AWG)

  • Момент затяжки: 0,8 Нм (7.1 фунтов-дюйм)

  • Тип отвертки: Плоская, 3 мм

Сечение и номинальное напряжение проводки должно соответствовать нагрузке и напряжению, к которым она подключена. Необходимо учесть следующие характеристики:

  • Потребление вспомогательного источника питания: 25 ВА / 10 Ом

  • Ток, поступающий на клемму подключения контролируемой сети: менее 20 мА

  • Ток, поступающий на клемму подключения запрета инжекции тока: 5 мA

  • Ток, поступающий на клеммы подключения сигнала о пробое изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции, зависит от номинала индикатора пробоя изоляции.

На рис. показано подключение устройства к однофазной или трехфазной 3- или 4-проводной электрической сети или электрической сети постоянного тока.

Принципиальная электрическая схема IM400N и IM400THRN

Примечание: Для замены указанных предохранителей можно использовать автоматические выключатели (артикул MGN61334 или эквивалент).

Принципиальная электрическая схема IM400THRN для среднего напряжения

Трансформаторы напряжения и переходник заземления P1N используются для подключения IIM400THRN в системах среднего напряжения до 33 кВ перем. тока. Трансформаторы напряжения следует подбирать в зависимости от напряжения в системе. См. каталог «Средневольтный трансформатор напряжения Schneider Electric»

Примечание: Убедитесь, что максимальное напряжение между контактами 2 и 3 переходника заземления P1N менее 250 В перем. тока, 400 В пост. тока.

Сопротивление нагрузки «1R» трансформатора напряжения рассчитано на основе его характеристик. Для получения дополнительной информации см. методику расчета на веб-сайте www.se.com/IM400THRN.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.