7RU02-0423-03

Формат таблицы регистра Modbus

Таблицы регистров имеют следующие столбцы.
Адрес
Адрес Modbus в десятичном (dec) и шестнадцатеричном (hex) формате.
Регистр
Регистр Modbus в десятичном (dec) и шестнадцатеричном (hex) формате.
ЧТ/ЗАП
Регистр только для чтения (ЧТ) или для чтения/записи (ЧТ/ЗАП).
Единица
Единица, в которой выражена информация.
Тип
Тип кодирования данных
Примечание: Для типа данных Float32 сначала идет старший байт.
Диапазон
Допустимые значения для данной переменной, обычно подмножество из допускаемых форматом значений.
Описание
Содержит сведения о регистре и примененных значениях.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.