7RU02-0423-03

Дополнительное оборудование

Требуемое дополнительное оборудование зависит от типа системы, в которой используется устройство.

Перечень дополнительного оборудования

Дополнительное оборудование Номер по каталогу
Разрядник Cardew C 250 В 50170
Разрядник Cardew C 440 В 50171
Разрядник Cardew C 660 В * 50172
Разрядник Cardew C 1000 В * 50183
Основание Cardew C * 50169
Полное сопротивление ZX 50159
Адаптер напряжения IM400-1700 *

IMD-IM400-1700

Адаптер напряжения PHT1000 * 50248
Переходник заземления P1N PHA6326700
Трансформатор напряжения См. Примечание
Примечание:
  • Переходник заземления P1N применим к IM400THRN.

  • Для получения дополнительной информации о вспомогательном автоматическом и мобильном оборудовании для поиска пробоя изоляции см. Locating.

  • Трансформатор напряжения следует подбирать в зависимости от напряжения в системе. См. каталог «Средневольтный трансформатор напряжения Schneider Electric».

Разрядник Cardew C

Функция

Cardew C используется, если устройство контроля изоляции подключено ко вторичной обмотке трансформатора СН/НН (в соответствии с правилами и нормативами, принятыми в различных странах.

Он защищает низковольтную (НН) систему от потенциальных проблем, связанных с перенапряжением. Подключается ко вторичной обмотке трансформатора. Разрядник Cardew C может использоваться в следующих системах:

  • U < 1000 В перем. тока

  • U < 300 В пост. тока

Таблица выбора

Un: Номинальное напряжение фаза-фаза системы перем. тока

Ui: Напряжение дуги

Тип Cardew C

Доступная нейтраль

Недоступная нейтраль

U ≤ 380 В

U ≤ 220 В

400 В < Ui ≤ 750 В

250 В

380 В < U ≤ 660 В

220 В < U ≤ 380 В

800 В < Ui ≤ 1100 В

440 В

600 В < U ≤ 1000 В

380 В < U ≤ 660 В

1100 В < Ui ≤ 1600 В

660 В

1000 В < U ≤ 1560 В

600 В < U ≤ 1000 В

1600 В < Ui ≤ 2400 В

1000 В

Габариты

Монтаж

  • Cardew C с монтажом непосредственно на шинах

  • Монтаж на монтажной пластине

Подключение

Ограничитель импеданса ZX

Функция

Ограничитель импеданса ZX позволяет создавать системы с заземленной нейтралью с высоким импедансом (1500 Ом при 50 Гц).

Ограничитель импеданса ZX остается подключенным при поиске пробоя изоляции на частоте 2,5 Гц:

  • 1500 Ом при 50 Гц

  • 1 МОм при 2,5 Гц

Ограничитель импеданса ZX должен применяться в системах с U ≤ 500 В перем. тока.

Габариты

Монтаж

На монтажной пластине

Подключение

Адаптер напряжения

Опциональные адаптеры напряжения/заземления:

  • IM400-1700

  • PHT1000

  • P1N

Функция

Адаптеры напряжения IM400-1700 и PHT1000 могут использоваться для подключения прибора контроля изоляции IMD к незаземленным системам с напряжением выше 480 В перем. тока. Проводка, которой подключены к IMD IM400-1700 или P1N, должна быть рассчитана на то же напряжение, что и контролируемая сеть. Для работы IM400THRN к системе должен быть подключен переходник заземления P1N. Совместимость адаптеров напряжения с приборами для поиска пробоя изоляции:

  • Адаптеры напряжения IM400-1700 и P1N несовместимы с приборами для поиска пробоя изоляции.

  • Адаптер напряжения PHT1000 совместим с приборами для поиска пробоя изоляции.

Габариты

IM400-1700

PHT1000

P1N

Монтаж

На DIN-рейке На монтажной пластине На монтажной пластине

Подключение

Принципиальная электрическая схема Принципиальная электрическая схема Принципиальная электрическая схема

(1) Адаптер напряжения подключен к фазе

(2) Адаптер напряжения подключен к нейтрали

Узел S3 (модернизация)

Пороговые значения сигнала о пробое изоляции на устройстве должны быть установлены выше 2 кОм для учета внутреннего сопротивления узла S3, который снят с продажи.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.