7RU02-0423-03

Спецификации

В данном разделе приведены дополнительные спецификации устройства и дополнительного оборудования

Содержащаяся в данном разделе информация может быть изменена без уведомления. Вы можете скачать обновленную документацию с веб-сайта www.se.com или связаться со своим региональным представителем Schneider Electric касательно последних обновлений.

Спецификации устройства, в том числе рабочие диапазоны тока и напряжения, вводы/выводы и сведения об управляющем питании см. в руководстве по установке вашего устройства.

Тип контролируемых сетей

Незаземленные сети переменного тока или комбинированные сети переменного/постоянного тока * Междуфазное напряжение, устройство подключено к нейтрали

≤ 830 В переменного тока *, * или

≤ 1700 В перем. тока *

Устройство подключено к фазе

≤ 480 В переменного тока *, * или

≤ 1000 В перем. тока *

Частота (электрическая система переменного тока) 45...440 Гц
Перем. ток Междуфазное напряжение, устройство подключено к нейтрали

≤ 33 тыс. В перем. тока *

Электрические системы постоянного тока или выпрямленного тока (ИТ)

≤ 480 В постоянного тока *, * или

≤ 1200 В пост. тока *

Электрические характеристики

Диапазон показаний сопротивления изоляции от 10 Ом до 10 МОм
Диапазон показаний емкости

0,01...500 мФ

Уведомление о пробое Количество пороговых значений 2 (с парольной защитой)
Пороговое значение предварительного сигнала о пробое изоляции от 1 кОм до 1 МОм
Пороговое значение пробоя изоляции от 0,04 до 500 кОм
Гистерезис порогового значения пробоя изоляции и предварительного сигнала о пробое изоляции 20%
Время отклика Меньше или равно параметру Фильтрация: 4 с / 40 с / 160 с
Тестирование работоспособности устройства Автотестирование и тестирование вручную
Внутреннее полное сопротивление (импеданс) 40 кОм (при 50/60/400 Гц)
Внутреннее сопротивление Ri измерительной цепи 40 кОм
Выходной контакт Кол-во 2 (стандарт или отказоустойчивость)
Тип контакта

Однополюсный переключатель постоянного действия, один переключающий контакт

Принцип работы Н/Р Н/З действие
Коммутационная износостойкость 30000 циклов
Отключающая способность

3 A при 250 В перем. тока

1 A, минимальная нагрузка 10 мA при 48 В пост. тока

Минимальная нагрузка переключения

2 мА при 24 В перем./пост. тока

Вход запрета инжекции тока (напряжение подается устройством) Напряжение питания 24 В пост.тока
Ток 5 мA
Время задержки уведомления 0...7200 с
Напряжение вспомогательного источника питания
  • 100...300 В LN / 440 В LL перем. тока ±15%, 50...400 Гц

  • 100...440 В постоянного тока ±15%

Вторичная нагрузка

25 В·А / 10 Вт

Измерительное напряжение

15 Vp, 33 Vp, 120 Vp

Измерительный ток

375 μAp, 825 μAp, 3 mAp

Ток обнаружения пробоя (IM400N) 3,75 mAp
Стороннее напряжение пост. тока Ufg 506 В
Электрическая прочность диэлектрика 4000 В перем. тока / 5500 В пост. тока 7,3 кВ импульс

Механические характеристики

Вес 0,75 кг (1,65 фунта)
Способ установки Скрытый монтаж или на сетке
Степень защиты IP IP54 (передняя панель), IP20 (задняя панель)
Положение установки Вертикально

Характеристики окружающей среды

Рабочая температура

  • -25...+55°C

  • -25...+65°C *

Температура хранения -40...+70°C
Климатические условия * МЭК 60068
Местоположение Только для использования внутри помещений
Высота над уровнем моря

  • ≤ 3000 м (9843 фута) *

  • ≤ 4000 м (13123 фута) *

Степень загрязнения 2

Прочие

Категория перенапряжения 300 В / OVCIII, 600 В / OVCII
Стандарты Устройство МЭК 61557-8
Безопасность UL 61010-1, CSA C22.2 No. 61010-1-12
Установка МЭК 60364-4-41
Выходной контакт МЭК 61810-2
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.