7RU02-0423-03

Специальные экраны состояния

Введение

Специальные экраны состояния отображаются в зависимости от событий, произошедших в течение срока службы устройства. Экраны зависят от типа события, но всегда приводят к включению красного индикатора статуса устройства и реле пробоя изоляции. Если реле предварительного сигнала о пробое изоляции сконфигурировано для работы в зеркальном режиме, оно также включается и больше не зеркалирует реле пробоя изоляции.

Обнаружение превышения максимальной емкости

Примечание: Экран применим к IM400N.

Состояние обнаружения превышения максимальной емкости включается, когда емкость контролируемой системы становится слишком большой. Сведения о технических характеристиках устройства см. в Спецификации. При обнаружении превышения максимальной емкости устройство не может осуществлять контроль системы.

Силовая цепь или цепь управления

Цепь фотовольтаики (IM400-1700)

Перенапряжение

Состояние перенапряжения включается, когда напряжение контролируемой системы становится слишком высоким. Сведения о технических характеристиках устройства см. в Спецификации. При перенапряжении устройство не может осуществлять контроль системы. Устройство автоматически отсоединяется от электрической системы. Отсоедините вспомогательный источник питания и подсоедините его снова.

Неисправность устройства

Состояние неисправности устройства включается при неисправности устройства.

Обнаружение отсоединенной инжекции тока

Состояние отсоединенной инжекции тока включается при обрыве цепи инжекции устройства. При отсоединении инжекции тока устройство не может осуществлять контроль незаземленной системы.

Если параметр Инжекция откл. в меню Сигнал изоляции имеет значение ВКЛ, отображается следующий экран:

Если параметр Инжекция откл. имеет значение ВЫКЛ, на устройстве отображается R > 10 МОм.

Обнаружение отсутствия контакта между HV1 и HV2

Применимо к IM400THRN.

Обнаружение отсутствия контакта между HV1 и HV2 включается, если клеммы HV1 и HV2 не замкнуты, а параметр В. Адаптер в меню Сеть имеет значение P1N (См. Принципиальная электрическая схема).

Если клеммы HV1 и HV2 не замкнуты, а параметр В. Адаптер имеет значение Нет, устройство отображает сопротивление незаземленной системы.

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.