7RU02-0423-03

Монтаж

Перед установкой устройства убедитесь в следующем:

  • Монтажная поверхность должна иметь толщину от 0,8 до 3,2 мм.

  • Для установки устройства в монтажной поверхности необходимо вырезать прямоугольник размером 148 х 112 мм.

  • К устройству не подключаются клеммные панели.

  1. Установите устройство в вырез на монтажной поверхности, немного наклонив его вперед.
  2. В зависимости от толщины монтажной пластины защелкните пружинные фиксатора в прорези наверху устройства следующим образом:
    Толщина монтажной поверхности Используемые крепежные разъемы

    0,8 мм ≤ X ≤ 2 мм

    (0,031 дюйма ≤ X ≤ 0,079 дюйма)

    2 мм ≤ X ≤ 3,2 мм

    (0,079 дюйма < X ≤ 0,126 дюйма)

  3. Защелкните 2 пружинных зажима сбоку устройства и 2 пружинных зажима внизу устройства.
  4. Выполните подключение и установите клеммные панели, как показано на соответствующей схеме подключения (см. Принципиальная электрическая схема).
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.