7ES02-0423-03

Repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. aisl.)

Puede establecer el modo de repetidor de alarma de aislamiento en función del estado de aislamiento.

Los valores permitidos para sus parámetros son FS y Est.. El valor predeterminado es FS.

NOTA: La activación y desactivación del repetidor de alarma de aislamiento preventiva y la activación y desactivación del repetidor de alarma de aislamiento están basadas en los siguientes estados predeterminados, establecidos en función del modo configurado. El dispositivo permite asignar diferentes estados a cualquiera de los repetidores (repetidor de alarma de aislamiento preventiva y repetidor de alarma de aislamiento). Consulte la sección Asignación de repetidores.

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento se configura en modo de protección contra fallos (FS):

  • El repetidor de alarma de aislamiento se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:

  • El repetidor de alarma de aislamiento se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:

    • Primera medición

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en APAGADO). (Consulte la sección Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..))

    • Señal de fallo de aislamiento corregido: el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos cuando se detecta y confirma un fallo de aislamiento que, posteriormente, se corrige en el sistema. (Consulte la sección Señal de fallo de aislamiento corregida (Fallo señ. corr.))

    • Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos.(Consulte la sección Prueba con repetidores (Prueba c. repet))

    • La inyección se inhibe (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. inhib. está establecido en ENCENDIDO).

      (Consulte la sección Confirmar inhibición (Repet. inhib.))
    • Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.

    • Error del producto

      NOTA: El estado de fallo de la prueba autodiagnóstica se identifica como un error del producto.
    • Error del sistema

      NOTA:

      Los siguientes estados se identifican como un error del sistema:

      • Inyección desconectada

      • Sobretensión

      • Sobrecapacitancia

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento se configura en modo estándar (Est.):

  • El repetidor de alarma de aislamiento se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en APAGADO). (Consulte la sección Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..))

    • Señal de fallo de aislamiento corregido: el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos cuando se detecta y confirma un fallo de aislamiento que, posteriormente, se corrige en el sistema. (Consulte la sección Señal de fallo de aislamiento corregida (Fallo señ. corr.))

    • Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos.(Consulte la sección Prueba con repetidores (Prueba c. repet))

    • La inyección se inhibe (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. inhib. está establecido en ENCENDIDO) (Consulte la sección Confirmar inhibición (Repet. inhib.))

    • Error del producto

      NOTA: El estado de fallo de la prueba autodiagnóstica se identifica como un error del producto.
    • Error del sistema

      NOTA:

      Los siguientes estados se identifican como un error del sistema:

      • Inyección desconectada

      • Sobretensión

      • Sobrecapacitancia

  • El repetidor de alarma de aislamiento se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:

    • Primera medición

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en ENCENDIDO). (Consulte la sección Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..))

    • Se ha detectado un fallo transitorio.

    • Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.