7ES02-0423-03

Retraso de alarma de aislamiento (Retr. al. aisl.) y retraso de alarma de aislamiento preventiva (Retr. al. prev.)

En determinadas aplicaciones, es posible que quiera retrasar la activación de la alarma mientras arrancan determinados equipos para evitar que puedan activarse alarmas erróneas. Puede establecer el retraso de umbral para filtrar dichas alarmas erróneas.

El retraso de umbral es un filtro temporal. Dicho retraso puede utilizarse en sistemas eléctricos ubicados en entornos agresivos para evitar falsas alarmas de aislamiento preventivas. El dispositivo no indica aquellos fallos de aislamiento que no se mantienen durante un tiempo superior al del retraso configurado.

Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado
Retr. al. aisl. (retraso de alarma de aislamiento) 0 s...120 mn 0 s
Retr. al. prev. (Retraso de alarma de aislamiento preventiva) 0 s...120 mn 0 s
NOTA: La configuración del retraso de alarma de aislamiento preventiva no se muestra cuando el valor umbral de alarma de aislamiento preventivo está establecido en APAGADO.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.