7ES02-0423-03

Aplicación

En esta sección se explican los siguientes ejemplos de aplicaciones de supervisión de aislamiento para sistemas de alimentación sin conexión a tierra:

  • IMD independiente

  • El IMD y las salidas de la alarma de aislamiento y la alarma de aislamiento preventiva se envían a un supervisor

  • El IMD se conecta a una red de comunicaciones

  • El IMD y las salidas de la alarma de aislamiento y la alarma de aislamiento preventiva se envían a un supervisor y la localización del fallo de aislamiento se realiza utilizando un XD301, un XD312 o un IFL* y el localizador de fallos portátil XRM

  • El IMD se conecta a una red de comunicaciones y la localización del fallo de aislamiento se realiza utilizando un XD308C o un IFL*

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.