7ES02-0423-03

Ejemplo de aplicación: Conexión de la supervisión de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con una red de comunicación

Puede utilizar un IMD para supervisar un sistema de alimentación sin conexión a tierra y proporcionar de forma remota funciones de visualización y configuración.

Un sistema de alimentación sin conexión a tierra es un sistema que implica el uso de un transformador cuyo neutro no está conectado a tierra.

Cuando el IMD está conectado al supervisor a través de una conexión Modbus, se pueden realizar las siguientes acciones:

  • Pantalla: El estado del producto, el estado de la alarma de aislamiento (activo, inactivo, confirmado), el estado de la alarma de aislamiento preventiva, los detalles de los últimos 30 eventos con sus respectivas fechas, los valores de R y C para crear tablas o curvas con objeto de supervisar estos valores durante periodos variables

  • Configure el producto de forma remota. Se puede acceder a todos los ajustes de forma remota, a excepción de los parámetros Modbus.

NOTA: El uso de una pasarela Ethernet le permite utilizar una red Ethernet existente.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.