7ES02-0423-03

Ejemplo: exclusión de inyección con dos generadores entrantes

Se puede utilizar la exclusión de inyección para supervisar dos generadores entrantes.

Uso de interruptores con contactos auxiliares normalmente abiertos (NA):

Uso de interruptores con contactos auxiliares normalmente cerrados (NC):

Si Entonces

  • D1 está cerrado y

  • D2 está abierto

Ambos dispositivos están activos:

  • El dispositivo n.º 1 supervisa el aislamiento del sistema,

  • El dispositivo n.º 2 solo supervisa el aislamiento de la conexión del transformador 2 hasta D2.

  • D1 está abierto y

  • D2 está cerrado

Ambos dispositivos están activos:

  • El dispositivo n.º 1 supervisa el aislamiento de la conexión del transformador 1 hasta D1.

  • El dispositivo n.º 2 supervisa el aislamiento del sistema.

  • D1 está cerrado y

  • D2 está cerrado

  • El dispositivo n.º 1 supervisa el aislamiento del sistema.

  • El dispositivo n.º 2 debe estar inhibido.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.