7ES02-0423-03

Pantalla de inhibición de la inyección

Cuando la función de inhibición de la inyección está activada (es decir, cuando Entrada inhib. está establecido en N.A.), se muestra la siguiente pantalla de estado que sustituye a cualquier pantalla de estado del sistema que pudiera estar mostrándose en ese momento (medición del aislamiento, alarma de aislamiento o alarma de aislamiento preventiva).

En esta pantalla se pueden realizar las siguientes acciones:

  • Pulse el botón Menú para acceder al menú principal.

  • Pulse los botones de flecha para ver la pantalla de ajustes.

  • Pulse el botón T para ejecutar la prueba autodiagnóstica.

NOTA:

Si activa la inyección del dispositivo,

  • Si el valor de Tipo inhibic. es Int., se lanza automáticamente una prueba autodiagnóstica antes de volver a la pantalla de supervisión de aislamiento predeterminada.

  • Si el valor de Tipo inhibic. es Ext., el dispositivo muestra la pantalla de supervisión de aislamiento predeterminada.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.