7ES02-0423-03

Tablas de registro Modbus

La siguiente tabla relaciona los registros Modbus aplicables al dispositivo.

Registros de estado del sistema

Dirección Registro   L/E Unidad Tipo Rango Descripción
dec hex dec hex
100 64 101 65 L Uint16

Identificador de producto

    • 17010 - IM400N

    • 17011 - IM400THRN

    114..115 72...73 115...116 73...74 L Uint32

    Estado del producto

    • Bit1 - Reservado

    • Bit2 - Prueba autodiagnóstica

    • Bit3 - Reservado

    • Bit4 - Estado seguro

    • Bit5 - Supervisión

    • Bit6 - Reservado

    • Bit7 - Error de producto

    • Bit8 - Error de sistema

    • Bit9 - Inyección deshabilitada

    • Bit10 - Reservado

    116 74 11722 75 L Uint16

    Códigos de error de producto

    • 0XFFFF - Sin error

    • 0x0000 - Error conocido

    • 0x0DEF - Modelo no definido

    • 0xAF00 - Fallo de la prueba autodiagnóstica

    • 0xBE00 - Medición

    • 0xC0F1 - Error de configuración

    • 0x5EFA - Problema de conexión con el sensor

    • 0xD1A1 - E/S adherida

    • 0xD1A2 - RAM

    • 0xD1A3 - EEPROM

    • 0xD1A4 - Repetidor

    • 0xD1A5 - Entrada de estado

    • 0xD1A6 - Parpadeo

    • 0xD1A7 - SIL

    • 0xE000 - Interrupción de NMI

    • 0xE001 - Excepción por fallo de hardware

    • 0xE002 - Excepción por fallo de memoria

    • 0xE003 - Excepción por fallo de bus

    • 0xE004 - Excepción por fallo de uso

    • 0xE005 - Interrupción imprevista

    • 0xE005 - Interrupción imprevista

    120...139 78...8B 121...140 79...8C L UTF8 Familia de producto
    140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 L/E UTF8 Nombre de producto (nombre de la aplicación de usuario)
    160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 L UTF8 Código del producto
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 L UF8 Fabricante: Schneider Electric
    208...219 D0...DB 209...220 D1...DC L UF8 Número de serie ASCII
    220 CC 221 DD L Uint16 Identificador de unidad del fabricante
    227...246 E3...F6 228...247 E4...F7 L UTF8 Capacidad del producto
    247...266 F7...10A 248...267 F8...10B L UTF8 Modelo de producto
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    300...306 12C...132 301...307 12D...133 L Uint16 Fecha y hora en formato de 7 registros

    Los siguientes parámetros corresponden a cada registro:

    • 300 - Año

    • 301 - Mes

    • 302 - Día

    • 303 - Hora

    • 304 - Minuto

    • 305 - Segundo

    • 306 - Milisegundo

    307...310 133...136 308...311 134...137 L/E Uint16 Fecha y hora en formato TI081. Consulte la sección Fecha y hora (formato TI081).
    320...324 140...149 321...325 141...145 L Uint16 Versión de firmware actual
    • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 321

    • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 322

    • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 323

    325...329 145...149 326...330 146...14A L Uint16 Versión de firmware anterior
    • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 326

    • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 327

    • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 328

    340...344 154...158 341...345 155...159 L Uint16 Versión de firmware de arranque
    • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 341

    • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 342

    • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 343

    550...555 226...22B 551...556 227...22C L UTF8 Versión del sistema operativo actual
    556...561 22C...231 557...562 22D...232 L UTF8 Versión del sistema operativo anterior
    562...567 232...237 563...572 233...23C L UTF8 Versión de RS/arranque actual

    Modbus

    Dirección Registro   L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    750 2EE 751 2EF L/E Uint16 1...247

    Dirección del dispositivo

    Valor predeterminado: 1

    751 2EF 752 2F0 L/E Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    Velocidad en baudios

    Valor predeterminado: 2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 L/E Uint16
    • 0 = Par

    • 1 = Impar

    • 2 = Ninguna

    Paridad

    Valor predeterminado: 0 (Par)

    753 2F1 754 2F2 L/E Uint16
    • 0 = Desactivada

    • 1 = Activado

    Configuración automática

    Valor predeterminado: 0 (deshabilitado)

    754 2F2 755 2F3 L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Deshabilitar escritura Modbus

    Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

    NOTA: Este registro solo es accesible en modo de solo escritura utilizando el protocolo Modbus/98 (consulte la sección Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad). Dichos registro es accesible en modo de solo lectura utilizando el protocolo Modbus estándar.

    Registros de supervisión de aislamiento

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    1020...1021 3FC...3FD 1021...1022 3FD...3FE L Ohmios Float32

    Resistencia

    El valor NaN (distinto de un número) 0xFFC00000 se muestra durante la prueba autodiagnóstica.

    1022...1023 3FE...3FF 1023...1024 3FF..400 L nF Float32
    NOTA:

    Aplicable al IM400N.

    Capacitancia:

    El valor NaN (distinto de un número) 0xFFC00000 se muestra durante la prueba autodiagnóstica.

    1026 402 1027 403 L Uint16
    • 0 = igual

    • 1 = infra

    • 2 = sobre

    • 3 = infraestricto

    • 4 = sobreestricto

    Igualdad de R

    1027 403 1028 404 L Uint16
    • 0 = igual

    • 1 = infra

    • 2 = sobre

    • 3 = infraestricto

    • 4 = sobreestricto

    NOTA:

    Aplicable al IM400N.

    Igualdad de C

    1029 405 1030 406 L V Float32 Tensión RMS a tierra
    1031 407 1032 408 L V Float32
    • 0 = Inyección activa

    • 1 = Inyección inactiva

    Estado de inyección

    Alarma de aislamiento

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    1100 44C 1101 44D L Uint16
    • 0 = Sin alarma

    • 1 = Alarma de aislamiento activa

    • 2 = Alarma de aislamiento preventiva activa

    • 4 = Alarma de aislamiento transitoria activa

    • 8 = Alarma de aislamiento confirmada

    Alarma de aislamiento
    1102 44E 1103 44F L Uint16 Estado de producto de alarma
    • Bit 1 - Estado

      Este bit se establece para cualquiera de los siguientes estados:

      • Alarma activa

      • Alarma preventiva activa

      • Alarma confirmada

      • Primera medición

    • Bit 13 - Error del sistema

      Este bit se establece para los siguientes estados:

      • Inyección desconectada

      • Sobretensión

      • Sobrecapacitancia

    • Bit 14 - Error de producto

      Este bit se establece para el estado de fallo de prueba autodiagnóstica.

    • Bit 15 - Inyección deshabilitada

    1103 44F 1104 450 L Uint16 Complemento para estado de alarma del producto
    1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 L Uint32 0...0XFFFFFFFF Contador de estados
    1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 L Uint32 Estado del producto
    • 0 - Sin alarma
    • Bit 1 - Alarma activa

    • Bit 2 - Alarma preventiva activa

    • Bit 3 - Alarma transitoria

    • Bit 4 - Alarma confirmada

    • Bit 5 - Reservado

    • Bit 6 - Reservado

    • Bit 7 - Reservado

    • Bit 8 - Reservado

    • Bit 9 - Primera medición

    • Bit 10 - Reservado

    • Bit 11 - Reservado

    • Bit 12 - Reservado

    • Bit 13 - Prueba autodiagnóstica

    • Bit 14 - Reservado

    • Bit 15 - Inyección deshabilitada

    • Bit 16 - Reservado

    • Bit 17 - Inyección desconectada

    • Bit 18 - Capacitancia superior al límite

    • Bit 19 - Sobretensión

    • Bit 20 - Reservado

    • Bit 21 - Reservado

    • Bit 22 - Reservado

    • Bit 23 - Reservado

    • Bit 24 - Reservado

    • Bit 25 - Error de producto

    • Bit 26 - Reservado

    • Bit 27 - Reservado

    • Bit 28 - Reservado

    • Bit 29 - Reservado

    • Bit 30 - Reservado

    • Bit 31 - HV1 y HV2 abiertos

    • Bit 32 - Desconexión

    Diagnósticos

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = ejecutar prueba autodiagnóstica Ejecuta la prueba autodiagnóstica del producto sin probar el repetidor (igual que en el ciclo de la prueba autodiagnóstica).
    2001...2004 7D1...7D4 2002...2005 7D2...7D5 L Fecha/hora

    Tiempo de actividad total desde el primer encendido del producto.

    Los registros corresponden a (resultado - 01/01/2000) = tiempo de actividad total.

    Formato de fecha TI081 (consulte la sección Fecha y hora (formato TI081))

    2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 L Uint32

    Número total de ciclos de encendido/apagado desde el primer encendido del producto.

    2050 802 2051 803 W Uint16

    Escriba 0x1919 para restablecer los ajustes de fábrica (ajustes de fábrica predeterminados)

    2051 803 2052 804 W Uint16

    Escriba 0xF0A1 para restablecer todos los registros

    2052 804 2053 805 W Uint16

    Escriba 0x25AB para restablecer todos los gráficos

    CRC

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    2500...2501 9C4...9C5 2501...2502 9C5...9C6 L Uint32

    Valor CRC de aplicación.

    2502...2503 9C6...9C7 2503...2504 9C7...9C8 L Uint32

    Valor CRC de arranque.

    Configuraciones

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    2997...2998 BB5...BB6 2998...2999 BB6...BB7 L Uint16

    Número total de ajustes modificados desde el primer encendido. Se incrementa de 1 en 1 por cada modificación de uno o varios parámetros.

    3000 BB8 3001 BB9 L/E Uint16
    • 0 = Normalmente abierto

    • 1 = Normalmente cerrado

    • 2 = APAGADO

    Inhibición de la inyección

    Valor predeterminado: 0 (Normalmente abierto)

    3001 BB9 3002 BBA L/E Uint16
    • 1= Estándar

    • 2 = Protección contra fallos

    Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento

    Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos)

    3002...3003 BBA...BBB 3003...3004 BBB...BBC L/E Ohmios Uint32

    0,04...500 kΩ

    Umbral de alarma de aislamiento

    Valor predeterminado: 1 kΩ

    3004...3005 BBC...BBD 3005...3006 BBD...BBE L/E Ohmios Uint32
    • 1 kΩ...1 MΩ

    • 0xFFFFFFFF = APAGADO

    Umbral de alarma preventiva

    APAGADO se utiliza para desactivar la alarma preventiva.

    Valor predeterminado: 0xFFFFFFFF

    3007 BBF 3008 BC0 L/E s Uint16 0...7200 s

    Retraso de alarma de aislamiento (en segundos)

    Valor predeterminado: 0 s

    3008 BC0 3009 BC1 L/E Uint16

    Para el IM400N:

    • 0 = 4 s

    • 1 = 40 s

    • 2 = 400 s

    Para el IM400THRN:

    • 0 = 2 s

    • 1 = 20 s

    • 2 = 200 s

    Filtrado de red

    Para el IM400N:Valor predeterminado: 1 (40 s)

    Para el IM400THRN:Valor predeterminado: 1 (20 s)

    3009 BC1 3010 BC2 L/E Hz Uint16
    • 0 Hz

    • 50 Hz

    • 60 Hz

    • 400 Hz

    Frecuencia de red

    Valor predeterminado: 50 Hz

    3014 BC6 3015 BC7 L/E Uint16 0000...9999

    Contraseña

    Valor predeterminado: 0000

    3015 BC7 3016 BC8 L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Protección por contraseña

    Valor predeterminado: 0 (protección por contraseña desactivada)

    3016 BC8 3017 BC9 L/E Uint16
    • 0 = Inglés

    • 1 = Francés

    • 2 = Español

    • 3 = Ruso

    • 4 = Chino

    • 5 = Italiano

    • 6 = Alemán

    • 7 = Portugués

    Idioma de la interfaz

    Valor predeterminado: 0 (Inglés)

    3017 BC9 3018 BCA L/E % Uint16 10...100%

    Contraste de la pantalla

    Valor predeterminado: 50%

    3018 BCA 3019 BCB L/E % Uint16 10...100%

    Brillo de la pantalla

    Valor predeterminado: 100%

    3019 BCB 3020 BCC L/E Uint16

    Para el IM400N:

    • 0 = Ninguna

    • 1 = HV1700

    • 2 = PHT1000

    Para el IM400THRN:

    • 4 = P1N

    • 5 = Ninguna

    Adaptador de alta tensión

    Valor predeterminado: 0 (sin adaptador)

    Para el IM400THRN: Valor predeterminado: 5 (sin adaptador)

    3021 BCD 3022 BCE L/E s Uint16 0...7200 s

    Retraso de alarma de aislamiento preventiva (en segundos)

    Valor predeterminado: 0 s

    3022 BCE 3023 BCF L/E Uint16
    • 0 = Desactivada

    • 1 = Habilitado (el repetidor se activa durante 3 segundos cuando el fallo desaparece en el modo de confirmación de alarma)

    Señal de fallo de aislamiento corregida

    Deshabilita la señal de fallo de aislamiento corregida si la confirmación de repetidor de alarma está deshabitada.

    Valor predeterminado: 0 (Deshabilitado)

    3023 BCF 3024 BD0 L/E Uint16
    • 0 = Desactivada

    • 1 = Activado

    Confirmación de repetidor de alarma

    Valor predeterminado: 1 (Habilitado)

    3024 BD0 3025 BD1 L/E Uint16

    Para el IM400THRN:

    • 0 = 20 V

    • 1 = 40V

    • 2 = 60V

    • 3 = 80V

    NOTA:

    Aplicable al IM400THRN.

    Tensión de inyección

    Valor predeterminado: 2 (60 V)

    3025 BD1 3026 BD2 L/E Uint16

    Para el IM400N:

    • 0 = Alimentación

    • 1 = Control

    Para el IM400THRN:3 = THR

    Aplicación de usuario

    Valor predeterminado: 0 (Alimentación)

    Para el IM400THRN: Valor predeterminado: 3 (THR)

    3026 BD2 3027 BD3 L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Detección de inyección desconectada

    Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

    3027 BD3 3028 BD4 L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = Alarma

    • 2 = Alarma preventiva

    • 3 = IFL

    NOTA:

    Aplicable al IM400N.

    Localizador de fallos de aislamiento

    Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

    3028 BD4 3029 BD5 L/E Uint16 0...50
    NOTA:

    Aplicable al IM400N.

    Número de IFL

    Valor predeterminado: 0

    3029 BD5 3030 BD6 L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Prueba autodiagnóstica: prueba con repetidores

    Valor predeterminado: 1 (ENCENDIDO)

    3030...3031 BD6...BD7 3031...3032 BD7...BD8 L/E Ω Uint32
    • 0,1...500 kΩ

    • 0xFFFFFFFF = APAGADO

    HRG (resistencia de conexión a tierra para sistema sin conexión a tierra con impedancia)

    Valor predeterminado: 0xFFFFFFFF = APAGADO (deshabilitado)

    3032 BD8 3033 BD9 L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Alarma cuando la Inhibición de inyección está activa.

    Valor predeterminado: 1 (ENCENDIDO)

    3033 BD9 3034 BDA L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Activación de salvapantallas

    Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

    3034 BDA 3035 BDB L/E s Uint16 30....3600 s

    Retraso de salvapantallas

    Valor predeterminado: 300 s (5 min.)

    3035 BDB 3036 BDC L/E Uint16
    • 0 = APAGADO

    • 1 = ENCENDIDO

    Entrada de inhibición

    Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

    3036 BDC 3037 BDD L/E Ω Uint16 0....50 KΩ
    NOTA:

    Aplicable al IM400THRN.

    Resistencia de CC del transformador primario.

    Valor predeterminado: 0

    3037 BDD 3038 BDE L/E Uint16
    • 0

    • 1

    • 3

    NOTA:

    Aplicable al IM400THRN.

    Número de transformadores.

    Valor predeterminado: 0

    3038...3039 BDE...BDF 3039...3040 BDF...BE0 L/E Ω Float32
    NOTA:

    Aplicable al IM400THRN.

    Resistencia de desfase de adaptador

    Valor predeterminado: 0

    3040 BE0 3041 BE1 L/E Uint16
    • 1 = Estándar

    • 2 = Protección contra fallos

    • 2 = Espejo

    Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento preventiva

    Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos)

    3041 BE1 3042 BE2 L/E s Uint16 0...7200 s

    Retraso de alarma de aislamiento preventiva (en segundos)

    Valor predeterminado: 0 s

    3044...3045 BE4...BE5 3045...3046 BE5...BE6 L/E Uint32

    Mapa de bits del repetidor de alarma de aislamiento

    • Bit 0 - Alarma de aislamiento preventiva

    • Bit 1..3 - Reservado

    • Bit 4 - Alarma de aislamiento (solo lectura)

    • Bit 5..7 - Reservado

    • Bit 8 - Inhibición de inyección

    • Bit ..15 - Reservado

    • Bit 16 - Error del sistema

    • Bit 17..23 - Reservado

    • Bit 24 - Error de producto

    • Bit 25..31 - Reservado

    3046...3047 BE6...BE7 3047...3048 BE7...BE8 L/E Uint32

    Mapa de bits del repetidor de alarma de aislamiento preventiva

    • Bit 0 - Alarma de aislamiento preventiva (solo lectura)

    • Bit 1..3 - Reservado

    • Bit4 - Alarma de aislamiento

    • Bit 5..7 - Reservado

    • Bit 8 - Inhibición de inyección

    • Bit ..15 - Reservado

    • Bit 16 - Error del sistema

    • Bit 17..23 - Reservado

    • Bit 24 - Error de producto

    • Bit 25..31 - Reservado

    3048 BE8 3049 BE9 L/E Uint16
    • 0 = Inhibición interna

    • 1 = Inhibición externa

    Tipo de inhibición

    Valor predeterminado: 0 (inhibición interna)

    Tendencias

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    12000 2EE0 12001 2EE1 L Uint16 Tendencias de horas Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
    12001 2EE1 12002 2EE2 L Uint16

    Tendencias de días

    Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
    12002 2EE2 12003 2EE3 L Uint16

    Tendencias de semanas

    Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
    12003 2EE3 12004 2EE4 L Uint16

    Tendencias de meses

    Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
    12004 2EE4 12005 2EE5 L Uint16

    Tendencias de años

    Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
    12010...12011 2EEA...2EEB 12011...12012 2EEB...2EEC L Float32

    Valor de horas

    Lectura de valores de horas

    Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12000.

    12012 2EEC 12013 2EED L Uint16

    Estado del valor de horas

    Estado:

    • 0x0000 - Datos no inicializados

    • 0x0001 - Datos inválidos

    • 0x0002 - Datos válidos

    • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

    • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

    • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

    12013...12014 2EED...2EEE 12014...12015 2EEE...2EEF L Float32

    Valor de días

    Lectura de valores de días

    Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12031.

    12015 2EEF 12016 2EF0 L Uint16

    Estado del valor de días

    Estado:

    • 0x0000 - Datos no inicializados

    • 0x0001 - Datos inválidos

    • 0x0002 - Datos válidos

    • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

    • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

    • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

    12016...12017 2EF0...2EF1 12017...12018 2EF1...2EF2 L Float32

    Valor de semanas

    Lectura de valores de semanas

    Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12002.

    12018 2EF2 12019 2EF3 L Uint16

    Estado del valor de semanas

    Estado:

    • 0x0000 - Datos no inicializados

    • 0x0001 - Datos inválidos

    • 0x0002 - Datos válidos

    • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

    • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

    • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

    12019...12020 2EF3...2EF4 12020...12021 2EF4...2EF5 L Float32

    Valor de meses

    Lectura de valores de meses

    Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12003.

    12021 2EF5 12022 2EF6 L Uint16

    Estado del valor de meses

    Estado:

    • 0x0000 - Datos no inicializados

    • 0x0001 - Datos inválidos

    • 0x0002 - Datos válidos

    • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

    • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

    • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

    12022...12023 2EF6...2EF7 12023...12024 2EF7...2EF8 L Float32

    Valor de años

    Lectura de valores de años

    Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12004.

    12024 2EF8 12025 2EF9 L Uint16

    Estado del valor de años

    Estado:

    • 0x0000 - Datos no inicializados

    • 0x0001 - Datos inválidos

    • 0x0002 - Datos válidos

    • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor

    • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor

    • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

    Registro de datos

    Dirección Registro L/E Unidad Tipo Rango Descripción
    dec hex dec hex
    19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E L Uint32 Puesta a cero del contador
    19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 L Uint32 1...240 Número de registros de eventos
    20001 4E21 20002 4E22 L Uint16 Número de registro más reciente
    20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E L Registro Registro 1
    20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A L Registro Registro 2
    ...
    20338...20349 4F72...4F7D 20339...20350 4F73...4F7E L Registro Registro 30
    20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 L Registro Registro 60

    Comentarios
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.