7ES02-0423-03

Modificación de parámetros mediante la pantalla

Para modificar los valores, deberá conocer en profundidad la estructura de menús de la interfaz y los principios de navegación generales.

Para obtener información adicional acerca de cómo se estructuran los menús, consulte la sección menú del Vigilohm IM400N y menú del Vigilohm IM400THRN.

Para modificar el valor de un parámetro, siga uno de estos dos métodos:

  • Seleccione un elemento (el valor más la unidad) en una lista.

  • Modifique un valor numérico dígito por dígito.

El valor numérico puede modificarse en los siguientes parámetros:

  • Fecha

  • Hora

  • Contraseña

  • Dirección Modbus

Selección de un valor en una lista

Para seleccionar un valor en una lista, utilice los botones de menú arriba y abajo para desplazarse por los valores de parámetro hasta llegar al valor deseado y, seguidamente, pulse para confirmar el nuevo valor de parámetro.

Modificación de un valor numérico

El valor numérico de un parámetro se compone de dígitos, siendo el que se encuentra más a la derecha el que se selecciona de forma predeterminada. Para modificar un valor numérico, utilice los botones de menú siguientes:

  • para modificar el dígito seleccionado.

  • para seleccionar el dígito situado a la izquierda del que se encuentra seleccionado actualmente o volver al dígito de la derecha.

  • para confirmar el nuevo valor de parámetro.

Guardado de un parámetro

Tras haber confirmado el parámetro modificado, se realizará una de las dos siguientes acciones:

  • Si el parámetro se ha guardado correctamente, la pantalla muestra Guardado y, seguidamente, vuelve a la pantalla anterior.

  • Si el parámetro no se ha guardado correctamente, la pantalla muestra Error y la pantalla de edición permanece activa. Se considera que un valor se encuentra fuera de rango cuando se ha clasificado como prohibido o cuando existen varios parámetros interdependientes.

Cancelación de una introducción

Para cancelar la introducción de parámetro actual, pulse el botón Esc. Se visualiza la pantalla anterior.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.