7ES02-0423-03

Ejemplos de aplicación de modos de espejo de repetidor de alarma preventiva

Cuando el dispositivo no se encuentra operativo, el sistema debería conmutar automáticamente a otro dispositivo gestionando sus exclusiones mediante la entrada de inhibición de la inyección. Consulte la sección Entrada de inhibición de la inyección (Entrada inhib.) para obtener más información sobre el entrada de inhibición de la inyección.

Establezca el repetidor de la alarma de aislamiento preventiva en modo de espejo y cable en los repetidores en serie para crear una función lógica AND. Es recomendable configurar el repetidor de alarma de aislamiento en modo de protección contra fallos y cablear ambos repetidores (NC/C). En este caso, la función lógica devuelve solo TRUE cuando el dispositivo no se encuentra operativo o está desenergizado, o cuando hay activo un estado especial.

El siguiente diagrama de cableado es un ejemplo del dispositivo cableado en modo estándar:

Modo Entrada Estado
Sin fallo Alarma preventiva Alarma Producto no operativo Sin alimentación
Estándar PLC 1 1 1 1 0 0
Estándar PLC 2 1 1 0 0 1

El siguiente diagrama de cableado es un ejemplo del dispositivo cableado en modo de protección contra fallos:

Modo Input Estado
Sin fallo Alarma preventiva Alarma Producto no operativo Sin alimentación
Protección contra fallos PLC 1 0 0 0 1 1
Protección contra fallos PLC 2 0 0 1 1 1

ALARMA=(RelayState:ENCENDIDO) || ((StatusInput:CERRADO) y (RelayState:APAGADO))

  • Se detecta una alarma de aislamiento cuando las entradas de ambos PLC se encuentran en la lógica 1.

  • Se detecta un fallo de producto cuando la entrada del PLC 1 se encuentra en la lógica 0.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.