7ES02-0423-03

Puesta en marcha para el cumplimiento de las normas de seguridad funcional

Introducción

En una instalación conforme con las normas de seguridad funcional, deberá comprobar la configuración del dispositivo y el sistema completos antes de la puesta en marcha de la instalación.

Proceso de puesta en marcha

Fase Descripción
1

Valide el cableado del dispositivo conforme a la descripción que aparece en la sección instalación y cableado del producto. Consulte la sección Instalación y cableado del producto.

NOTA: Asegúrese de que la lógica de exclusión se ha implementado en el PLC o el circuito de control a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la detección de alarmas de aislamiento.
2

Valide los ajustes del dispositivo conforme a la descripción que aparece en la configuración del producto. Consulte la sección Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad.

NOTA: Asegúrese de que la lógica de exclusión se ha implementado en el PLC o el circuito de control a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la detección de alarmas de aislamiento.
3 Valide la supervisión de aislamiento con gestión de exclusiones.

Prueba de la supervisión de aislamiento y la detección de fallos de aislamiento

  1. Cuando el dispositivo esté apagado, asegúrese de que las entradas del PLC o el circuito de control se han configurado conforme a la sección de instalación y cableado del producto. Consulte la sección Requisitos de cumplimiento de normas de seguridad.

  2. Conecte una resistencia entre la red supervisada y la tierra y compruebe la medición:

    • Cuando el valor de la resistencia es igual al umbral de alarma más un 20 %, no se genera ninguna alarma.

    • Cuando el valor de la resistencia es igual al umbral de alarma menos un 20 %, se genera una alarma.

    NOTA: Esta prueba deberá realizarse fuera de línea y con la instalación sometida a prueba desconectada del sistema.
  3. Compruebe que el repetidor de alarma alterna entre activo/inactivo de acuerdo con la resistencia utilizada para la prueba.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.