7ES02-0423-03

Instalación y cableado del producto

Relés

El dispositivo proporciona una opción de configuración que permite cumplir las normas de seguridad y aplicación. El repetidor de alarma preventiva se utiliza como un accionador en espejo del repetidor de alarma de aislamiento para proporcionar una función de seguridad global (con redundancia invertida).

Puede activar esta función a través de un ajuste de repetidor denominado modo Espejo: Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. pre. > Espejo

NOTA: Cuando se activa este modo, la alarma de aislamiento preventiva solo se indica a través del LED blanco y las comunicaciones Modbus.

Una vez activado, el repetidor de alarma preventiva replica el comportamiento del repetidor de alarma en lógica invertida. En caso de producirse un defecto en el producto o un corte de suministro, ambos repetidores se desenergizan y caen hasta el mismo nivel de acuerdo con el siguiente esquema:

Esto le permite diferenciar fácilmente una señal de fallo de aislamiento de una señal de producto inoperativo implementando una serie de cableados simples (o conexión con un PLC).

Entrada de estado

La activación de la opción Repet. inhib. (Repetidor alarma inhib.) activa una alarma cuando se activa la inhibición de la inyección. (Consulte la sección Entrada de inhibición de la inyección (Entrada inhib.)). Esto permite al sistema en el que está instalado el dispositivo detectar errores en el comando de inhibición de la inyección (cableado externo y componentes internos).

Si la instalación no requiere el uso de la gestión de exclusiones o si el sistema implementa el protocolo Modbus/98, una opción de APAGADO le permite desactivar la entrada de inhibición de la inyección para realizar un aislamiento funcional completo. A partir de este momento, los cambios en el estado eléctrico de esta entrada se ignoran (opción de APAGADO de la entrada de inhibición de la inyección) (Consulte la sección Entrada de inhibición de la inyección (Entrada inhib.)).

PLC

Para que el sistema detecte todos los estados del producto, el dispositivo deberá conectarse a un PLC o dispositivo equivalente observando el siguiente esquema:

Para que el PLC cubra el estado de todos los productos, deberá implementarse la siguiente configuración:

Funcionamiento

Inhibición de la inyección

Salida digital 1

Repetidor de alarma de aislamiento

Entrada digital 1

Repetidor de alarma de aislamiento preventiva

Entrada digital 2

Funcionamiento normal Sin alarma de fallo de aislamiento/aislamiento preventiva Abierto Cerrado Abierto
Alarma de aislamiento Abierto Abierto Cerrado
Inyección deshabilitada Cerrado Abierto Cerrado
Producto no operativo Problema en la entrada de estado Cerrado Cerrado Abierto
Producto no operativo - Cerrado Cerrado
Producto no operativo - Abierto Abierto
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.