7ES02-0423-03

Confirmar inhibición (Repet. inhib.)

Se puede configurar la entrada de inhibición de la inyección para que active el repetidor de alarma de aislamiento cuando se deshabilite la inyección. Esta es una función crítica para obtener una respuesta (una confirmación) en los entornos de tipo UL-FS .

Los valores permitidos para sus parámetros son ENCENDIDO y APAGADO. El valor predeterminado es APAGADO.

Para establecer la confirmación de la señal de inhibición en ENCENDIDO, seleccione Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. inhib. > ENCENDIDO.

Para establecer la confirmación de la señal de inhibición en APAGADO, seleccione Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. inhib. > APAGADO.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.