7ES02-0423-03

Tipo de inhibición (Tipo inhibic.)

Puede configurar el tipo de inhibición dependiendo del sistema no conectado a tierra con varios generadores entrantes.

Hay disponibles dos valores para este parámetro:

Valor Descripción
Int. (predeterminado) Durante el estado de inhibición, el repetidor del dispositivo está desconectado de la red externa. Cuando se habilita la inyección, se lanza automáticamente una prueba autodiagnóstica antes de volver a la pantalla de supervisión de aislamiento predeterminada.
Ext. Durante el estado de inhibición, el repetidor del dispositivo está conectado a la red externa. Cuando se habilita la inyección, el dispositivo muestra la pantalla de supervisión de aislamiento predeterminada.
NOTA: En este caso, no se lanza prueba autodiagnóstica.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.