7ES02-0423-03

Identificación

Puede visualizar la información acerca del dispositivo en la pantalla Identificación.

La pantalla Identificación muestra la siguiente información:

  • Nombre del modelo

  • Versión firmware

  • Fecha de publicación de la versión de firmware

  • Aplicación CRC

  • Número de serie

  • Código QR

    NOTA: Escanee el código QR para visualizar el sitio web del dispositivo:

Para visualizar la pantalla Identificación, vaya a Menú > Identificación.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.