7ES02-0423-03

Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..)

Puede establecer la confirmación de repetidor de alarma de aislamiento de acuerdo con el uso de los centros de consumo conectado al repetidor.

Cuando los repetidores se conectan a centros de consumo (por ejemplo, avisadores acústicos o luminosos), es recomendable desconectar estos dispositivos de señalización externa antes de que el nivel de aislamiento vuelva a subir hasta un nivel superior a los umbrales de configuración. Esto puede conseguirse pulsando el botón de confirmación durante el estado de alarma de aislamiento.

En determinadas configuraciones de sistema, es necesario evitar este tipo de confirmación y únicamente volver a activar los repetidores cuando el nivel de aislamiento sube por encima de los umbrales de configuración. Esto se consigue modificando el parámetro correspondiente.

Los valores permitidos para sus parámetros son ENCENDIDO y APAGADO. El valor predeterminado es ENCENDIDO.

Para establecer la confirmación de repetidor de alarma en ENCENDIDO, seleccione Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. > ENCENDIDO.

Para establecer la confirmación de repetidor de alarma en APAGADO, seleccione Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. > APAGADO.

El dispositivo supervisa el aislamiento del sistema de alimentación sin conexión a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización:

Repetidor alarma confirmación ENCENDIDO

0 Se ha detectado una reducción del aislamiento en el sistema. La resistencia de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma de aislamiento preventiva. El repetidor de alarma de aislamiento preventiva se activa y la luz indicadora de alarma de aislamiento preventiva se ilumina.
1 Se ha detectado un fallo de aislamiento en el sistema.
2 Una vez que ha transcurrido T (retraso de alarma de aislamiento), el dispositivo conmuta al estado de alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento se activa y se enciende el indicador LED de alarma.
3 Pulse el botón para confirmar la alarma de aislamiento. Tanto el repetidor de alarma de aislamiento como el repetidor de alarma de aislamiento preventiva vuelven a su estado inicial.
4 Se corrige el fallo de aislamiento. Se apaga el indicador LED de alarma. El dispositivo vuelve al estado normal.

Repetidor alarma confirmación APAGADO

0 Se ha detectado una reducción del aislamiento en el sistema. La resistencia de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma de aislamiento preventiva. El repetidor de alarma de aislamiento preventiva se activa y la luz indicadora de alarma de aislamiento preventiva se ilumina.
1 Se ha detectado un fallo de aislamiento en el sistema.
2 Una vez que ha transcurrido T (retraso de alarma de aislamiento), el dispositivo conmuta al estado de alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento se activa y se enciende el indicador LED de alarma.
3 Pulse el botón para confirmar la alarma de aislamiento. Ni el repetidor de alarma de aislamiento ni el repetidor de alarma de aislamiento preventiva vuelven a su estado inicial.
4 Se corrige el fallo de aislamiento. Se apaga el indicador LED de alarma. El dispositivo vuelve al estado normal.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.