7ES02-0423-03

Supervisión de la capacitancia de fuga (C)

Los sistemas de alimentación sin conexión a tierra se ven afectados por la capacitancia de fuga.

El sistema de alimentación sin conexión a tierra debe cumplir las siguientes condiciones para garantizar su protección frente a contactos indirectos en un sistema de alimentación de CA:

RA x Id ≤ 50 V

  • RA es el valor de resistencia de la conexión a tierra del equipos en ohmios.

  • Id es la intensidad de fallo a tierra en amperios.

  • 50 V es la tensión máxima aceptable para contactos indirectos.

En un sistema de alimentación sin conexión a tierra trifásico, la intensidad de fallo de los contactos indirectos Id es:

Id = 2π x F x C x V

  • F es la frecuencia del sistema de alimentación.

  • C es la capacitancia de fuga a tierra.

  • V es la tensión fase a neutro.

Tras la combinación de los factores anteriores, el sistema de alimentación sin conexión a tierra debe cumplir la siguiente condición:

2π x F x C x V x RA ≤ 50 V

Es importante que las conexiones a tierra del equipo sean de baja resistencia y que la capacitancia a fuga del sistema de alimentación sin conexión a tierra se supervise y mantenga en valores bajos.

Consulte el Manual técnico n.º 178 para obtener información adicional.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.