7ES02-0423-03

Aplicación (Aplic.)

El dispositivo ha sido diseñado y probado para cumplir los requisitos de diferentes aplicaciones susceptibles de supervisarse. El dispositivo cumple los requisitos de las siguientes aplicaciones:

  • Circuitos de alimentación: aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.

  • Circuitos de control: circuitos de control auxiliares utilizados para controlar sistemas de alimentación. Dichos circuitos contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.

  • Sistema de media tensión: Aplicaciones de hasta 33 kV con el transformador de tensión compatible Schneider Electric.

Para optimizar el rendimiento de medición del dispositivo, puede establecer sus parámetros de forma que se ajusten al tipo aplicación en la que es esté instalado el dispositivo:

Valor de parámetro Modelos aplicables Aplicación
Circ. Pot. (predeterminado) IM400N Circuitos de alimentación
Circ. Cont. IM400N Circuitos de control
THR * IM400THRN Sistema de media tensión

NOTA: En el IM400THRN, el valor de Aplic. está fijado en THR.

Los siguientes parámetros de medición accesibles desde el menú Red se preestablecen automáticamente en función del valor de Aplic.:

  • Filtrado

  • Buscando

  • Adapt. V.

  • Frequencia

  • Inyección *

En condiciones normales, no es necesario configurar estos parámetros. La siguiente lista indica los valores preestablecidos de los parámetros de medición en función del valor de Aplic.:

Valores preestablecidos Valor de Aplic.
Circ. Pot. Circ. Cont. THR
Filtrado 40 s 40 s 20 s
Buscando Alarma APAGADO -
Adapt. V. Ninguno Ninguno Ninguno
Frequencia 50 Hz CC -
Inyección * - - 60V

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.