7ES02-0423-03

Filtrado

Puede establecer el parámetro de filtrado en función de la aplicación supervisada.

Este parámetro se utiliza para ajustar los valores de medidas de aislamiento que siempre dependen de los equipos que se emplean en la aplicación. Los criterios son:

  • Número de cargas

  • Tipo de cargas

  • Tamaño del sistema (afecta a la capacitancia)

  • Conmutación de cargas

El dispositivo está diseñado para proporcionar mediciones de resistencia y capacitancia de aislamientos precisas en sistemas altamente perturbados con dispositivos electrónicos.Dicha característica mejora la estabilidad de medición al evitar fluctuaciones en la pantalla, alarmas de aislamiento transitorias no deseadas y alarma de aislamiento preventivas.. El tiempo de respuesta asociado con esta función de filtrado no afecta el sistema de alimentación sin conexión a tierra. Hay disponibles tres valores para este parámetro:

La siguiente tabla es aplicable al IM400N:

Valor Tiempo de respuesta necesario para detectar un fallo de aislamiento (C = 1 μF) Uso recomendado Tiempo de actualización de medición
4s 4 segundos

Se utiliza en el modo de mantenimiento.

Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga.

Se utiliza en los siguientes casos:

  • Detección de fallos de aislamiento transitorios breves.

  • Para localizar manualmente fallos de aislamiento abriendo interruptores.

0,8 s
40s (predeterminado) 40 segundos

Se utiliza en el modo de funcionamiento.

Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas.

8 s
400s 400 segundos

Se utiliza en el modo de funcionamiento.

Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada.

80 s

La siguiente tabla es aplicable al IM400THRN:

Valor Tiempo de respuesta necesario para detectar un fallo de aislamiento (C = 1 μF) Uso recomendado Tiempo de actualización de medición
2 s 2 segundos

Se utiliza en el modo de mantenimiento.

Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga.

Se utiliza en los siguientes casos:

  • Detección de fallos de aislamiento transitorios breves.

  • Para localizar manualmente fallos de aislamiento abriendo interruptores.

0,4 s
20s (predeterminado) 20 segundos

Se utiliza en el modo de funcionamiento.

Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas.

4 s
200 s 200 segundos

Se utiliza en el modo de funcionamiento.

Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada.

40 s

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.