7ES02-0423-03

Frequencia

Aplicable al IM400N.

Puede establecer la frecuencia nominal de la aplicación supervisada.

Hay disponibles cuatro valores para este parámetro:

  • 50 Hz (predeterminado)

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • CC

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.