7ES02-0423-03

Resistencia de CC primaria (Res. CCpr)

Este parámetro es aplicable al IM400THRN cuando el parámetro Adapt. v se establece en P1N.

Este es el valor de resistencia del devanado primario del transformador de tensión compatible de Schneider Electric.

Puede seleccionar cualquier valor de 0 a 50 kΩ.

Si ha conectado más de un transformador, seleccione el valor de resistencia de un único transformador. El dispositivo calcula automáticamente la resistencia total dependiendo del valor del parámetro número de transformadores.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.