7ES02-0423-03

Número de transformador (N.º transf)

Este parámetro es aplicable al IM400THRN cuando el parámetro Adapt. v se establece en P1N.

Este el valor del número del transformador conectado.

Hay tres ajustes disponibles para el parámetro N.º transf:

  • 0

  • 1

  • 3

Ejemplo de configuración de la resistencia de CC primaria y el número de transformador

Si Entonces
Tiene tres transformadores conectados y la resistencia de CC primaria de cada transformador es de 15 kΩ. Seleccione el valor 15 kΩ para el parámetro Res. CCpr. Establezca el valor 3 para el parámetro N.º transf.
Tiene un transformador conectado y la resistencia de CC primaria del transformador es de 15 kΩ. Seleccione el valor 15 kΩ para el parámetro Res. CCpr. Establezca el valor 1 para el parámetro N.º transf.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.