7ES02-0423-03

Descripción general del dispositivo

El equipo es un dispositivo digital de supervisión de aislamiento (IMD) para sistemas de alimentación de baja tensión y media tensión sin conexión a tierra. El dispositivo supervisa el aislamiento de un sistema de alimentación y notifica los fallos de aislamiento nada más producirse.

El IMD aplica tensión de CA de baja frecuencia entre el sistema de alimentación y la tierra para proporcionar una supervisión de aislamientos precisa en aplicaciones complejas. Posteriormente, el aislamiento se evalúa sobre la base del valor de intensidad devuelto. Dicho método se utiliza para todos los tipos de sistema de alimentación: de CA, de CC, combinados, rectificados, con variador de velocidad ajustable, etc.

El dispositivo ofrece las siguientes funciones:

  • Visualización de resistencia de aislamiento (R)

  • Detección de fallos de aislamiento a partir de un umbral configurado

  • Visualización de la capacitancia de fuga (C) con la impedancia asociada (Zc) *

  • Comunicación a través del protocolo Modbus RS-485

  • Inhibición de la inyección por entrada lógica

  • Registro de fallos de aislamiento

  • Tendencia de la resistencia de aislamiento (R) desde la última hora al último año.

  • Configuración rápida de los parámetros de supervisión en función de las aplicaciones

  • Compatibilidad con el adaptador de tensión (Umax = 1.700 VCA fase-fase o Umax = 1.200 VCC)

  • Compatibilidad con el adaptador de conexión a tierra P1N y transformador de tensión (Umax = 33 kVCA) *

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.