7ES02-0423-03

Repetidor de alarma de aislamiento preventiva (Repet. Al. Pre.)

Puede establecer el modo de repetidor de alarma de aislamiento preventiva en función del estado de aislamiento.

Los valores permitidos para este parámetro son PrFall, Est. y Espejo. El valor predeterminado es FS.

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento preventiva se configura en modo de protección contra fallos (PrFall):

  • El repetidor de alarma de aislamiento preventiva se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento preventivo.

    • Se ha detectado un fallo transitorio.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en ENCENDIDO). (Consulte la sección Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..))

    • La inyección se inhibe (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. Inhib. está establecido en ENCENDIDO).

      (Consulte la sección Confirmar inhibición (Repet. inhib.))

  • El repetidor de alarma de aislamiento preventiva se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:

    • Primera medición

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento preventivo.

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en APAGADO). (Consulte la sección Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..))

    • Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. (Consulte la sección Prueba con repetidores (Prueba c. repet))

    • Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento preventiva se configura en modo estándar (Est.):

  • El repetidor de alarma de aislamiento preventiva se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento preventivo.

    • Se ha detectado un fallo de aislamiento.

    • Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. (Consulte la sección Prueba con repetidores (Prueba c. repet))

  • El repetidor de alarma de aislamiento preventiva se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:

    • Primera medición

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.

    • Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. está establecido en ENCENDIDO). (Consulte la sección Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf..))

    • No se ha detectado ningún fallo de aislamiento preventivo.

    • Se ha detectado un fallo transitorio.

    • La inyección se inhibe (si Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. Inhib. está establecido en ENCENDIDO) (consulte la sección Confirmar inhibición (Repet. inhib.)).

    • Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento preventiva se configura en modo de espejo ( Espejo):

  • El repetidor de alarma de aislamiento preventiva replica (imita simétricamente) al repetidor de alarma de aislamiento mientras que el dispositivo está funcionando correctamente.

  • El repetidor de alarma de aislamiento preventiva deja de replicar las alarmas de aislamiento cuando el dispositivo se desenergiza o deja de estar operativo. Puede identificar un producto no operativo utilizando esta función.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.