7ES02-0423-03

Restb

Puede restablecer registros y tendencias. Además, puede realizar restablecimientos de fábrica.

Puede acceder a los parámetros de restablecimiento del dispositivo seleccionando Menú > Ajustes > Restablecimiento.

Los parámetros de restablecimiento son Rest. reg., Rest. tend. y Reaj. fábrica.

Aunque al realizar restablecimientos de registros o tendencias la información de los registros o tendencias existentes se borra, los valores de los parámetros de ajuste no se modifican. Al realizar un restablecimiento de fábrica, los valores de los parámetros de ajuste se restablecen en su valor predeterminado.

La siguiente es la lista completa de los parámetros de ajuste, su valor predeterminado y los valores permitidos:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Parámetro Valor predeterminado Valores permitidos
Alarma. aisl. 1 kΩ 0,04…500 kΩ
Retr,. al. aisl. 0 s 0 s...120 minutos
Alarma prev. APAGADO
  • 1 kΩ...1 MΩ
  • APAGADO
Retr. al. prev. 0 s 0 s...120 minutos
Inyecc. des. APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Aplic.

IM400N:Circ. Pot.

IM400THRN: THR

IM400N:

  • Circ. Pot.

  • Circ. Cont.

IM400THRN: THR

Filtrado

IM400N:40s

IM400THRN: 20s

IM400N:

  • 4s

  • 40 s

  • 400s

IM400THRN:

  • 2 s

  • 20 s

  • 200 s

Buscando *

Alarma

  • APAGADO

  • Alarma prev.

  • Alarma

  • IFL

Adapt. v

IM400N:Ninguno

IM400THRN: P1N

IM400N:

  • Ninguno

  • VA2

  • PHT1000

  • HV1700

IM400THRN:

  • Ninguno

  • P1N

Frecuencia *

50 Hz

  • 50 Hz

  • CC

  • 400 Hz

  • 60 Hz

IT IMPEDANTE

APAGADO

  • APAGADO

  • 0.1....2 MΩ

Inyección *

20V

  • 20V

  • 40V

  • 60V

  • 80V

Res. CCpr *

0 kΩ

0....50 kΩ

N.º transf *

0

  • 0

  • 1

  • 3

Repet. al. aisl. FS
  • Est.

  • FS

Repet. al. prev. FS
  • Est.

  • FS

  • Espejo

Entrada inhib. N.A.
  • N.A.

  • N.C.

  • APAGADO

Repet. Inhib. APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Repet. al. conf. ENCENDIDO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Fallo señal corr. APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Prueba c. Relés ENCENDIDO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Tipo inhibic. Int.
  • Int.

  • Ext.

Dirección 1 1...247
Config. auto APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Velocidad en baudios 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

Paridad Par
  • Ninguno

  • Par

  • Impar

Modif. contraseña 0000 0000...9999
Activación (contraseña) APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Contraste 50% 10...100%
Retroiluminación 100% 10...100%
Salvapantallas APAGADO
  • ENCENDIDO

  • APAGADO

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.