7ES02-0423-03

Luz indicadora de ENCENDIDO

Si la luz indicadora de ENCENDIDO es de color rojo, hay un fallo en el sistema de alimentación o en el dispositivo.

Dicho error se debe a una de las siguientes causas:

  • Interrupción del circuito de inyección

  • Prueba autodiagnóstica fallida

  • Error del producto

  • Error del sistema

  • Capacitancia superior al límite:

    • C > 500 μF

    • C > 2.000 μF con el adaptador de tensión IM400-1700

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.