7ES02-0423-03

Descripción general de la prueba autodiganóstica

El dispositivo realiza una serie de pruebas autodiagnósticas durante el arranque –y, posteriormente, a intervalos regulares durante el funcionamiento– para detectar cualquier posible fallo en sus circuitos internos y externos.

La función de prueba autodiagnóstica del dispositivo somete a prueba:

  • El producto: luces indicadoras, circuitos electrónicos internos.

  • La cadena de medición, el repetidor de alarma de aislamiento y el repetidor de alarma de aislamiento preventiva.

La prueba autodiagnóstica se activa:

  • Manualmente en cualquier momento al pulsar el botón del menú contextual T en una de las pantallas de supervisión de aislamiento del sistema.

  • Automáticamente:

    Siempre que arranca el dispositivo (encendido o restablecimiento)

    Cada 5 horas (salvo cuando el dispositivo ha detectado un fallo de aislamiento, con independencia de si la alarma se encuentra activa, se ha confirmado o es transitoria).

    Cuando vuelve a activarse la inyección tras salir del estado de inhibición de la inyección.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.