7ES02-0423-03

Secuencia de la prueba autodiganóstica

Durante la prueba autodiagnóstica, las luces indicadoras del dispositivo se iluminan y se muestra información en la pantalla.

Los siguientes indicadores LED se ENCIENDEN secuencialmente y se APAGAN tras el periodo predefinido:

  1. Estado de aislamiento - Amarillo

  2. Alarma de aislamiento preventiva - Blanco

  3. Estado de aislamiento - Verde

  4. Comunicaciones Modbus - Amarillo

  5. Estado del producto - Rojo

El repetidor se activa/desactiva. Consulte la sección Prueba con repetidores para obtener información sobre cómo realizar pruebas autodiagnósticas con repetidores.

  • Si la prueba autodiagnóstica se realiza correctamente, aparece la siguiente pantalla durante 3 segundos y se muestra una pantalla de estado:

  • Si la prueba autodiagnóstica resulta fallida, el dispositivo se reinicia automáticamente. Si el fallo persiste:

    • El indicador LED de estado rojo se ENCIENDE

    • Se activa el repetidor de alarma de aislamiento

    • Se muestra el mensaje Producto inoperativo.

    Desconecte la fuente de alimentación auxiliar del dispositivo y vuelva a conectarla. Si el fallo persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.