7ES02-0423-03

Pantallas de estado

Introducción

La pantalla predeterminada muestra el valor de resistencia de aislamiento del sistema. Esta se sustituye automáticamente por una pantalla que indica una alarma de aislamiento. La retroiluminación de la pantalla parpadea para indicar una alarma de aislamiento.

Cada pantalla de medición de aislamiento muestra una barra de estado en la parte inferior que proporciona información adicional.

1 Valor de aislamiento
2 Barra de progreso del tiempo de actualización
NOTA: La barra de progreso no se muestra si el parámetro Filtrado está establecido en 4s */2s *.
3 Gráfica de barras que indica el nivel de aislamiento en una escala logarítmica. El símbolo indica el valor umbral de la alarma de aislamiento.
4

Barra de estado que muestra información adicional relacionada con el estado de la alarma de aislamiento actual. Los diferentes tipos de barra de estado son los siguientes:

  • Retraso de alarma de aislamiento activo: se ha medido un fallo de aislamiento y el retraso de alarma de aislamiento está activo. Esta barra muestra una barra de progreso del retraso.

  • Fecha y hora de activación de la alarma de aislamiento

  • Fecha y hora de desactivación de la alarma de aislamiento

  • Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento

Las barras de estado también pueden indicar:

  • que se está realizando una prueba autodiagnóstica en segundo plano.

  • que hay una primera medición en marcha (durante un arranque o tras reactivar la función de inyección)

5

Botones contextuales para desplazarse por las pantallas de aislamiento o lanzar una prueba autodiagnóstica manual.

Medición de la resistencia de aislamiento (R)

El dispositivo muestra de forma predeterminada la medición de la resistencia de aislamiento del sistema.

Alarma de aislamiento detectada: fallo de aislamiento

El dispositivo muestra la pantalla Fallo de aislamiento cuando el valor de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma aislamiento.

La pantalla parpadea siempre que se detecta una alarma de aislamiento.

Los escenarios posibles son dos:

  • Confirmar la alarma de aislamiento pulsando el botón .

  • Si no confirma la alarma de aislamiento y el aislamiento del sistema devuelve un valor superior al umbral de alarma de aislamiento, la pantalla muestra un fallo transitorio.

Alarma activa confirmada

Esta pantalla se muestra cuando ha confirmado la alarma de aislamiento. La barra de estado muestra la hora a la que se confirmó el fallo de aislamiento.

Alarma preventiva activada

Esta pantalla se muestra cuando se ha activado la alarma preventiva.

Fallo transitorio

Esta pantalla se muestra cuando se ha producido un fallo transitorio.

Confirme el fallo transitorio pulsando el botón .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.