7ES02-0423-03

Resolución de problemas

Puede realizar determinadas comprobaciones para tratar de identificar posibles problemas en el funcionamiento del dispositivo.

La siguiente tabla describe los posibles problemas, sus causas probables, las comprobaciones que puede realizar y las posibles soluciones para cada uno. Si no consigue solucionar el problema después de consultar esta tabla, póngase en contacto con su distribuidor local de Schneider Electric para obtener asistencia.

Posible problema Causa probable Posible solución

El dispositivo no muestra información al encenderse.

No se ha conectado una fuente de alimentación al dispositivo.

Compruebe que hay disponible una fuente de alimentación auxiliar.

La fuente de alimentación auxiliar no cumple los requisitos.

Compruebe la tensión auxiliar: U = 110...480 VCA

El dispositivo ha indicado un fallo de aislamiento pero el sistema no muestra signos de comportamiento anómalo.

El umbral de alarma de aislamiento no es adecuado.

Compruebe el valor umbral de alarma de aislamiento. Modifique el umbral de alarma de aislamiento según sea necesario.

El umbral de alarma preventiva de fallo no es adecuado. Compruebe el valor umbral de alarma de aislamiento preventiva. Modifique el umbral de alarma de aislamiento preventiva según sea necesario.

Ha introducido deliberadamente un fallo de aislamiento pero el equipo no lo ha detectado.

El valor de resistencia utilizado para simular el fallo es superior al valor umbral de alarma de aislamiento. Utilice un valor de resistencia que sea inferior al umbral de alarma de aislamiento o modifique el umbral de alarma de aislamiento.
El fallo entre el neutro y la tierra no se detecta. Reinicie el dispositivo asegurándose de que se encuentra entre el neutro y la tierra.
El LED de estado del producto se ilumina en rojo y la pantalla muestra INYECCIÓN DESCONECTADA. No se ha conectado ninguna instalación eléctrica al panel eléctrico durante la puesta en marcha.
  • Compruebe la conexión del bloque de terminales de inyección (terminales 1 y 3) y reinicie la prueba autodiagnóstica.

  • Deshabilite la función durante la puesta en marcha.

El cable de inyección o el cable a tierra del dispositivo están seccionados.
El dispositivo considera que un sistema de alimentación eléctrica de baja capacitancia y alta resistencia constituye una inyección desconectada.
El indicador LED se ilumina en rojo y la pantalla indica que se ha producido un error durante la prueba autodiagnóstica. El circuito de inyección del dispositivo está seccionado. Desconecte brevemente la fuente de alimentación auxiliar al dispositivo.
Aunque se está suministrando alimentación al dispositivo, el indicador LED de estado del producto no se ilumina. Fallo en la luz indicadora. Reinicie la prueba autodiagnóstica y compruebe que el indicador LED de estado del producto se ilumina brevemente.
El indicador LED de alarma no se ilumina cuando se produce un fallo. Fallo en la luz indicadora. Reinicie la prueba autodiagnóstica y compruebe que el indicador LED de alarma se ilumina brevemente.

Alarmas molestas

Sistemas de alimentación sin conexión a tierra altamente perturbados con posibles problemas de calidad de energía

Compruebe el valor del filtrado. Modifique el filtrado según sea necesario.

Lentitud en la respuesta del dispositivo

El filtrado no es adecuado.

Compruebe el valor del filtrado. Modifique el filtrado según sea necesario.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.