7ES02-0423-03

Montaje y desmontaje en/de una rejilla

Puede instalar el dispositivo en una rejilla utilizando soportes de fijación (referencia 01199 del catálogo de Prisma) o accesorios equivalentes. El dispositivo no debe inclinarse tras la instalación.Al montar o desmontar el dispositivo, puede mantener los bloques de terminales conectados y cableados o retirarlos. En EE. UU. y Canadá, el montaje del dispositivo solo puede ser de tipo abierto.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.