7IT02-0425-01

Configurazione dei parametri dell'allarme isolamento

  1. Selezionare Menu > Regolazioni > Allarme. Isol.

    Viene visualizzata la schermata ALLARME ISOL.

  2. Modificare il valore dei parametri in base alla tabella seguente:
    NOTA: utilizzare i pulsanti del menu contestuale per modificare il valore dei parametri.
    Parametro Valori consentiti Valore predefinito Descrizione
    Allarme isol. 0,04-500 kΩ 1 kΩ Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento.
    Ritardo all. isol. 0 s-120 minuti 0 sec. Selezionare il valore del ritardo dell'allarme isolamento.
    Allarme prev.
    • 1 kΩ-1 MΩ
    • OFF
    OFF Selezionare il valore della soglia dell'allarme isolamento preventivo.
    Ritardo all. prev. 0 s-120 minuti 0 sec.
    NOTA: questo parametro è abilitato quando Allarme prev. è impostato su un valore compreso tra 1 kΩ e 1 MΩ.
    Selezionare il valore del ritardo per l'allarme isolamento preventivo.
    Scollegam. iniez.
    • ON

    • OFF

    OFF
    • Selezionare ON per rilevare lo scollegamento del cablaggio dell'iniezione.

    • Selezionare OFF per disattivare questa funzione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.