7IT02-0425-01

Impostazione di data e ora

Alla prima accensione, configurare data e ora. L'impostazione di data e ora assicura data e ora corretti per registri e tendenze.
  1. Accendere il sistema.

    Viene avviata la verifica automatica. Attendere 10 secondi fino al completamento della verifica automatica.

    • Se la verifica automatica dà esito positivo, la schermata ISOLAMENTO visualizza un valore di resistenza. Esempio della schermata ISOLAMENTO:

    • Se la verifica automatica dà esito negativo, viene visualizzato un codice errore.

  2. Premere il pulsante lampeggiante.
    NOTA: l'icona dell'orologio lampeggia a indicare che occorre impostare la data e l'ora.

    Viene visualizzata la schermata DATA/ORA.

  3. Impostare data e ora mediante i pulsanti del menu contestuale e .
  4. Premere il pulsante per salvare la data e l'ora.

    Viene visualizzato il messaggio Salvato.

    La schermata Isolamento visualizza un valore di resistenza. Esempio della schermata ISOLAMENTO:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.