DOCA0110ZH-06

访问 Link150 网页

支持的 Web 浏览器

浏览器

用于 Windows XP 的版本

用于 Windows Vista 的版本

用于 Windows 7 的版本

Internet Explorer

IE 8.0

IE9.0

IE 10.0

Firefox

15.0

20.0

20.0

Chrome (recommended)

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

24.0 及更新版本

首次访问 Link150 网页

首次访问 Link150 网页时,应配置 Link150 网关名称。

警告
系统可用性、完整性和保密性面临潜在威胁
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

首次访问 Link150 网页的过程取决于 PC 的操作系统:

  • Windows VistaWindows 7 或更高版本操作系统

  • Windows XP 或更低版本的操作系统

注:
  • Link150 设备有自签名安全证书,并缺省处于 HTTPS 启用模式。因此,连接到 Link150 接口时,会显示安全消息。接受之前,确认已建立与 Link150 的通讯。

  • HTTPS 重定向缺省为已启用。建议保持此设置的启用状态,以便保护 PC 与 Link150 网关之间的通讯安全。

通过配备 Windows 7, Windows Vista, or Newer Operating Systems 的 PC 进行首次访问

步骤

操作

1

断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi(如有)。

2

将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机。

注: 当设备转向故障预置 IP 时,应执行以下操作。

3

打开网页浏览器。

4

单击网络,则 Link150-XXYYZZ 将显示在设备列表中。

注: 如果 Link150 名称未显示在 Windows 资源管理器的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接 PC Link150。

5

双击所选择的 Link150-XXYYZZ。登录页面将在浏览器中自动打开。

注:
  • 如果 PC 未发现 Link150 设备,则手动输入 IP 地址。

  • YY.ZZ 是 Link150 MAC 地址的最后 2 个字节(见 Link150 设备侧面的标签)。

    例如,Link150 网关带有的 MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7(十六进制)或 0-176-208-134-187-247(十进制),则在批处理文件中将 IP 地址设置为 169.254.187.247。

6

输入用户名 Administrator 和密码 Gateway。主页随即在浏览器中打开。

注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。

7

如要更改缺省密码,请单击管理员用户名下方的更改密码

然后便会显示“密码修改”页。

8

输入旧密码密码确认密码,然后单击应用更改

9

如要找到 Link150-XXYYZZ,请选择主页菜单,转到设备物理位置子菜单,然后将标识设备切换键切换为开。

所选 Link150-XXYYZZ 的 RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。

10

如要命名 Link150-XXYYZZ,请选择设置菜单,转到常规子菜单,单击标识,转到设备标识,然后在用户应用程序名称框中输入 Link150-XXYYZZ,然后单击应用更改,以设置 Link150 网关名称。

11

Link150 名称写入空白的设备名称标签上,遮住现有标签。

注:
  • 当 link150 网关因为重复 IP 检出或因为其他状况而转至故障预置 IP 时,应遵循以下操作。

  • XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

  • 如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。

首次访问配备 Windows XP 或较早操作系统的 PC

步骤

操作

1

断开本地 PC 与所有网络(局域网)的连接,并关闭 Wi-Fi(如有)。

2

将 PC 的 Ethernet 电缆连接至 Link150 网关。

注: 当设备转向故障预置 IP 时,应执行以下操作。

3

启动 Internet Explorer 8、Mozilla Firefox 15、Chrome 24(或更新版本)。

注: PC 会自动使用缺省 IP 地址 169.254.#.#(#=0–255) 和缺省子网掩码 255.255.0.0。

4

在地址文本框中,输入 169.254.YY.ZZ,其中 YY 和 ZZ 是 Link150 MAC 地址的最后 2 个字节(见 Link150 侧面的标签),然后按下 Enter。主页随即在浏览器中打开。

示例:对于十进制 MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247Link150 网关,应在地址文本框中键入 169.254.187.247。

5

按下确定,登录页面随即在浏览器中自动打开。

6

输入用户名 Administrator 和密码 Gateway。主页随即在浏览器中打开。

注: 用户名和密码区分大小写。Administrator 用户名无法更改,因为它是管理员角色的缺省用户名。

7

如要更改缺省密码,请单击管理员用户名下方的更改密码

然后便会显示“密码修改”页。

8

输入旧密码密码确认密码,然后单击应用更改

9

如要找到 Link150-XXYYZZ,请选择主页菜单,转到设备物理位置子菜单,然后将标识设备切换键切换为开。

所选 Link150-XXYYZZ 的 RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。

10

如要命名 Link150-XXYYZZ,请选择设置菜单,转到常规子菜单,单击标识,转到设备标识,然后在用户应用程序名称框中输入 Link150-XXYYZZ,然后单击应用更改,以设置 Link150 网关名称。

11

Link150 名称写入空白的设备名称标签上,遮住现有标签。

注:
  • 当 link150 网关因为重复 IP 检出或因为其他状况而转至故障预置 IP 时,应遵循以下操作。

  • XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。

访问网页

按照网络发现、名称浏览和 IP 地址浏览程序访问网页。

网页访问权限取决于 IT 基础设施。

网络发现

配置 Link150 网关名称后,应遵循以下步骤访问 Link150 网页。

步骤

操作

1

Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

单击网络Link150 名称随即显示在设备列表中。

注: 如果 Link150 名称没有显示在 Windows Explorer 的设备列表中:核实 PC Link150 是否未与路由器连接。

4

双击选中的 Link150 名称。登录页面随即在浏览器中自动打开。

注: 上述步骤适用于Windows Vista、Windows 7 或更新版本

名称浏览

DNS 服务器强制按名称进行浏览。关于 DNS 的更多详情,请参阅 DNS

步骤

操作

1

Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

启动网页浏览器。

4

在地址文本框中,键入写在位于所选 Link150 网关正面的标签上的 Link150 名称。

5

按下 Enter,登录页面随即在浏览器中自动打开。

注: 如果 Link150 名称没有出现在 Windows Explorer 的设备列表中:核实 PC Link150 是否未与路由器连接。

IP 地址浏览

在进行 IP 地址浏览时,IP 配置可以通过手动方式完成,或者也可以通过 DHCP 或 BootP 完成。

步骤

操作

1

Link150 网关或面板内部的 Ethernet 交换机连接至局域网 (LAN)。

2

将 PC 连接至局域网 (LAN)。

3

启动网页浏览器。

4

在地址文本框中,键入 IT 管理员提供的 IP 地址。

5

按下 Enter,登录页面随即在浏览器中自动打开。

注: 如果浏览器中的登录页面没有打开或者没有正确地显示,则应核实路径。例如:在 Internet Explorer 浏览器中,核实 Internet Explorer\工具\兼容性视图设置\在兼容性视图中显示内联网站点已被勾选。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.