DOCA0110ZH-06

IP 网络服务

说明

此页面显示连接到 Link150 网关的 Modbus TCP/IP 客户端的诊断数据。

Modbus TCP 诊断数据显示程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击诊断

诊断菜单随即打开。

2

诊断菜单的通讯子菜单中,单击 IP 网络服务

显示 Modbus TCP 端口统计数据。

3

单击ModbusTCP 端口连接部分中的复位

Link150 网关的消息和错误数复位至 0。

解析 Modbus TCP 端口统计数据

注: 下表不适用 ION 协议。

统计数据

说明

端口状态

连接 Ethernet 端口的状态

已打开 TCP 连接1

有效连接数

注: 此参数对于从站模式统计数据不可用。

已接收的消息

已接收的消息数

已传输的消息

已传输的消息数

(1) 当设备处于主站模式时可用。

解析 ModbusTCP 端口连接统计数据

统计数据

说明

远程 IP

远程 IP 地址

远程端口

远程端口数

本地端口

本地端口数

已传输的消息

已传输的消息数

已接收的消息

已接收的消息数

已发送错误

已发送的错误消息数

复位

复位已传输的消息、已接收的消息和已发送错误

注:
  • TCP 端口连接的相关统计数据对于从站模式不可用。

  • 远程 IP 连接仅显示 MODBUS TCP 客户端 IP 地址。它并不显示网络服务器连接的 IP 地址。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.