DOCA0110ZH-06

设备物理位置

设备定位程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击主页

打开主页网页。

2

设备物理位置部分中,将标识设备切换键切换为

找到 Link150-XXYYZZ。所选 Link150- XXYYZZ RS485 LED 将按照亮起 1 秒钟然后熄灭 1 秒钟的方式(测试模式)闪烁 15 秒钟。

注: 此功能会暂时地覆盖 Modbus RS485 通讯的 LED 闪烁模式(如果这种通讯存在)。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.