DOCA0110ZH-06

Modbus TCP/IP 过滤

说明

此页面用于定义连接至 Link150 网关的 Modbus TCP/IP 客户端的访问等级。

Modbus TCP/IP 过滤配置程序

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击设置

设置菜单随即打开。

2.

设置菜单的通讯子菜单中,单击 Modbus TCP/IP 过滤

显示 Modbus TCP/IP 过滤配置选项。

3.

选中启用 Modbus TCP/IP 过滤复选框。

启用 Modbus TCP/IP 过滤。

4.

IP 过滤特例列表部分中,单击添加特例

显示添加 IP 过滤规则详细信息。

5.

IP 地址/范围框中,输入 IP 地址,并从访问等级列表中选择访问等级,然后单击添加

添加 IP 地址过滤规则。

6.

单击应用更改

更新 Link150 网关的 Modbus TCP/IP 过滤设置。

连接

支持的最大连接数为 32。

IP 过滤

参数

说明

设置

启用 Modbus/TCP IP 过滤

激活 IP 地址过滤,并分配指定的访问等级。

  • 已启用

  • 已禁用(出厂设置)

IP 地址/IP 范围

用户所定义的允许或拒绝所连设备访问的 IP 地址的列表。

10 个地址(允许的最大 IP 地址数量)

注: 此外,它还允许您使用通配符 (*) 来输入 IP 地址。例如,10.***.***.***

访问等级

定义相应的 IP 地址的访问等级。

  • 读取:可使用以下 Modbus TCP/IP 功能代码:

    • 1 (0x01)

    • 2 (0x02)

    • 3 (0x03)

    • 4 (0x04)

    • 7 (0x07)

    • 8 (0x08)

    • 11 (0x0B)

    • 12 (0x0C)

    • 17 (0x11)

    • 20 (0x14)

    • 24 (0x18)

    • 43 (0x2B),带有子功能代码 14 (0x0E)、15 (0x0F) 和 16 (0x10)。

    • 100 (0x64)

  • : 阻止访问 IP 地址。

  • 读取/写入: 提供全面访问权。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.