DOCA0110ZH-06

RSTP 端口

说明

此页显示 RSTP 端口的诊断数据。

RSTP 配置程序

步骤

操作

结果

1

Link150 菜单栏中,单击诊断

诊断菜单随即打开。

2

诊断菜单的冗余子菜单中,单击 RSTP 端口

打开 RSTP 端口页。

端口 1 和 2 的参数

参数

说明

设置

状态

端口的当前状态。

它缺省为禁用、拦截和转发状态。

注: 监听、学习等其他状态是过渡状态,不向用户显示。

0:禁用 RSTP

1:启用 RSTP

缺省设置:0

角色

端口在环路中的当前角色。

如果启用了端口状态,则角色可以是“根”或“指定”。

如果禁用了端口状态(以太网链路断开),则角色是“未知”。

-

优先级

端口优先级的值包含在端口标识符中。网桥所有端口的端口标识符都是 format: [1 byte port number][1 byte port priority]

注: 下面的知识点用于理解端口优先级(端口标识符)的用途。
  • 将包输送到根网桥的端口是根端口。如果存在多个这样的端口,端口标识符最小的端口成为根端口,其他端口成为备选端口。

  • 端口号:无法配置端口号。在设备中,端口1的端口号(接口号)是 1,端口 2 的端口号是 2。

0 - 240(调节步长为 16)

缺省设置:128

端口路径成本

此端口对通向包含此端口的根网桥的路径的路径成本影响。

对于自动模式,端口路径成本的缺省值因链路速度而异。即,对于 100 mbps,缺省值为 200000,对于 10 mbps,缺省值为 2000000。

这些是设备支持的速度。

接收的 RST (BPDU)

自上次复位计数器后,此端口接收到的 RSTP BPBU 的总数。

-

传输的 RST (BPDU)

自上次复位计数器后,此端口传输的 RSTP BPBU 的总数。

-

接收的 TCN (BPDU)

自上次复位计数器后,此端口接收到的拓扑变化 BPBU 的总数。

-

传输的 TCN (BPDU)

自上次复位计数器后,此端口传输的拓扑变化 BPBU 的总数。

-

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.