DOCA0110ZH-06

串行端口

说明

此页显示连接到串行端口的设备的诊断数据。

串行端口复位程序

步骤

操作

结果

1.

Link150 菜单栏中,单击诊断

诊断菜单随即打开。

2.

诊断菜单的通讯子菜单中,单击串行端口

显示已传输的消息数、已接收的消息数和错误消息数。

3.

单击 复位

将消息数复位至 0。

串行端口参数

参数

说明

设置

已传输的消息

已传输的消息数。

 

已接收的消息

已接收的消息数。

 

错误消息

显示的错误消息数。

 

复位

复位已传输的消息数、已接收的消息数和错误消息数。

 
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.